EnVisioneering
> EnVisioneering
> Inovação na Engenharia
> Eficiência na Energia e Redução de Emissões
> Responsabilidade Ambiental
> Produtos EnVisioneering
> Revista Solutions
> Cases Envisioneering
> 3º Simposio EnVisioneering
> 4º Simpósio EnVisioneering
> Cadastre-se
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvula de Expansão Eletrônica e Compressores Scroll Danfoss atenderam as expectativas da Refrisat

Baixa temperatura com alta economia de energia

A fabricante de equipamentos e soluções para controle térmico Refrisat utiliza componentes Danfoss para desenvolver novo Chiller de alta confiabilidade e eficiência no consumo energético.

Além de benefícios relacionados à sustentabilida­de, a busca por resultados de diversas indústrias está diretamente ligada à otimização da eficiência dos processos produtivos. Benefícios como menores prazos de entrega, confiabilidade e redução de custos costumam ser bastante valorizados por empresas que focam em resultados. Levando isso em consideração, a Refrisat, empresa fabricante de equipamentos e soluções para controle térmico sediada em Guarulhos (SP), recorreu a componentes da Danfoss do Brasil para o desenvolvimento de uma nova linha de Chillers com alta capacidade de refrigeração (420 kW).

“Os equipamentos atenderam às expectativas de cada parceiro da Refrisat e funcionam perfeitamente, com a manutenção da temperatura muito mais estável do que seria se usássemos válvulas de expansão mecânica, sem contar que também ajuda a prolongar a vida útil do projeto e da infraestrutura."

A parceria existe há 35 anos, desde o início das operações da Refrisat, que utiliza componentes da multinacional dinamarquesa em diversos equipamentos e aplicações para atender às demandas de clientes diversos. Entre os principais segmentos que a empresa brasileira atende, estão o de transformação de plástico, metal mecânica, automobilístico, hospitalar e químico.

No novo Chiller de grande porte que a Refrisat está disponibilizando para o mercado, os componentes Danfoss aplicados são as válvulas de expansão eletrônica ETS 100 e o Scroll Tandem SZ482 (compressores Scroll ligados em paralelo) que utilizam fluido refrigerante ecológico. O engenheiro Bruno Magalhães, gerente indus­trial da Refrisat, explica porque optou por esses produtos. “O uso de válvulas de expansão eletrônica nos dá a certeza de um produto final de melhor qualidade,confiabilidade e que consome menos energia para suprir à mesma necessidade. Isso garante não apenas o produto, mas o funcionamento de toda a solução. Já a opção pelo Tandem, além de ser uma nova tecnologia em compressores mais eficiente do que compressores tradicionais, o fato de ele já vir montado em paralelo agiliza o processo de finalização dos equipamentos que fabricamos, o que nos permite entregá-lo mais rapidamente para o cliente”.

Os chillers de grande porte podem ser utilizados em indústrias de setores variados e, naturalmente, para diferentes finalidades. No caso da indústria do plástico, aumenta a produtividade em resfriamento de moldes; em metal mecânica, é aplicado em centrais de usinagem para controlar e estabilizar a temperatura na produção de peças; no segmento médico, é de uso específico em radiologia para resfriar o gás hélio em equipamentos de ressonância mag­nética, mercado que, segundo a Refrisat, tem crescido con­sideravelmente. Com a necessidade de atender a demandas tão distintas, a Refrisat desenvolve tanto equipamentos dentro de determinados padrões de mercado quanto cus­tomizados para as necessidades de cada cliente.

De acordo com o engenheiro Bruno Magalhães, os resultados dos chillers já comercializados com a válvula de expansão eletrônica ETS 100 e o kit Tandem SZ482 são bastante positivos, já que clientes que optaram por essa solução se mostraram bastante satisfeitos. “Os equipamentos atenderam às expectativas de cada parceiro da Refrisat e funcionam perfeitamente, com a manutenção da temperatura muito mais estável do que seria se usássemos válvulas de expansão mecânica, sem contar que também ajuda a prolongar a vida útil do projeto e da infraestrutura. Isso é muito importante porque também reduz custos de manutenção e evita a interrupção ou diminuição do ritmo do processo produtivo. Acredito que as válvulas de expansão eletrônica são uma tendência irreversível para o mercado de engenharia térmica e vemos isso quando apresentamos soluções como essa para os departamentos de engenharia de nossos clientes, essa característica tem sido bastante valorizada por eles”, pontua o gerente industrial da Refrisat.

Gustavo Asquino Vieira, engenheiro de vendas da Danfoss do Brasil, confirma que o mercado tem mes­mo sido cada vez mais receptivo para as válvulas de expansão eletrônicas e quais são os diferenciais técnicos que explicam isso. “A procura por uma válvula como a ETS 100 tem realmente aumentado no mercado de produção de Chillers. Todo sistema precisa de uma válvula de expansão, mas esta em especial, além de fazer o que as demais fazem, mantém o superaque­cimento do sistema otimizado. Esse tipo de válvula é a melhor solução existente no momento e tem como prin­cipal função controlar o superaquecimento do sistema, resultando em eficiência energética. Com ela, temos me­lhores condições de obter um bom Coeficiente de Per­formance (COP, na sigla em inglês), que é a capacidade de se retirar calor sobre a potência consumida do com­pressor, ou seja, é a relação da capacidade de refrigera­ção fornecida pela consumo de energia do compressor. Quanto maior for o índice nessa relação, melhor será o COP, com o evaporador fornecendo potência máxima e consumindo menos energia”. Carlos Sussumu, represen­tante da Danfoss do Brasil, acrescenta: “Manter o menor superaquecimento possível faz com que o evaporador apresente um desempenho melhor. Assim, ele consome menos energia e se mostra mais eficiente para cumprir a sua função básica”.


Além do consumo menor de energia, as válvulas eletrônicas também viabilizam operar com temperaturas muito mais precisas, o que aumenta a qualidade dos processos.