“Já usávamos produtos Danfoss em outra linha de máquinas que fabricamos. Nesse caso específico, fizemos modificações para melhorar o desempenho e economizar energia justamente para aumentar a produção e reduzir o consumo energético”,
Foi o que fez a Pavan Zanetti, indústria de Americana (SP) que fornece máquinas para o mercado termoplástico. A empresa optou por adotar para a sua linha de injetoras de plástico duas soluções Danfoss, os conversores de frequência VLT® AutomationDrive FC301 e os transmissores de pressão MBS3000. “Já usávamos produtos Danfoss em outra linha de máquinas que fabricamos. Nesse caso específico, fizemos modificações para melhorar o desempenho e economizar energia justamente para aumentar a produção e reduzir o consumo energético”, explica Renato Spina, técnico eletrônico da Pavan Zanetti.
A função dos componentes Danfoss nessa linha de injetoras é variar a velocidade de funcionamento da bomba, que comanda toda a parte hidráulica da máquina. Sem isso, esse componente funciona permanentemente em sua velocidade máxima, mesmo quando é necessário um baixo fluxo de óleo. Com o uso de drives que controlam a atividade de acordo com as condições Componentes Danfoss ajudam a melhorar processos produtivos do mercado termoplástico necessárias para cada momento, é possível que o consumo energético seja eficiente, resultando em uma economia de energia média estimada em cerca de 30% dependendo do ciclo, além de permitir o aumento da vida útil da máquina.
Spina afirma que são os clientes da Pavan Zanetti que optam por utilizar ou não essa solução. Os resultados das máquinas que usam componentes Danfoss é bastante positivo. “Hoje, temos 11 clientes que usam máquinas com esses equipamentos e mostraram que gostaram muito do rendimento dessa nova solução que desenvolvemos com a Danfoss. Outros clientes nossos também estão bastante interessados”.
Miguel Rocha, engenheiro de vendas da Danfoss do Brasil, define os principais benefícios destacados pelos clientes finais. “A economia de energia significativa e a melhora do desempenho superaram as expectativas das indústrias que escolheram máquinas com os componentes Danfoss. Além desses benefícios, a aplicação do VLT® FC301 e do MBS 3000 permitem que a variação de velocidade de funcionamento da bomba da injetora de plástico reduza o tempo de ciclo de produção e o aquecimento do óleo hidráulico”, explica ele.