EnVisioneering
> EnVisioneering
> Inovação na Engenharia
> Eficiência na Energia e Redução de Emissões
> Responsabilidade Ambiental
> Produtos EnVisioneering
> Revista Solutions
> Cases Envisioneering
> 3º Simposio EnVisioneering
> 4º Simpósio EnVisioneering
> Cadastre-se
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Soluções Danfoss atendem a Daltech Compressores

Parceria saudável

Daltech, empresa especializada em equipamentos hospitalares, aposta em componentes Danfoss para incrementar sua visibilidade no mercado e expandir o fornecimento de produtos para clínicas

As áreas relacionadas à saú­de têm experimentado um expressivo crescimento nos últimos anos. Consul­tórios médicos, hospitais e clínicas especializadas começaram a abrir suas portas não apenas nos gran­des centros, mas também em locais mais afastados das capitais, fazen­do chegar à população que antes não tinha condições de ser atendi­da adequadamente um serviço de qualidade e tecnologia de ponta.

“Nosso objetivo era obter um produto adequado para nossas necessidades, com melhor custo-benefício, garantia de uma marca sólida no Brasil, bom suporte de pós-venda e rede de distribuição em todo território nacional”

Especializada em fornecimento dos materiais para as empresas dos ramos médico e odontológi­co, a Daltech, indústria localizada em Osasco, na Grande São Paulo, aproveita o bom momento do mer­cado para ampliar suas vendas e, com isso, expandir a visibilidade de sua marca. Por isso a compa­nhia – especializada há mais de 25 anos no tratamento de ar compri­mido e purificação de ar – apostou na compra de componentes fabri­cados pela Danfoss do Brasil.

“Nosso objetivo era obter um produto adequado para nossas necessidades, com melhor custo-benefício, garantia de uma marca sólida no Brasil, bom suporte de pós-venda e rede de distribuição em todo território nacional”, relata o proprietário da Daltech, Dalson Júnior.

De acordo com o executivo, nesta área de atuação, é de suma impor­tância ter em sua carteira materiais de alta qualidade e eficiência, pois, além de lidar com equipamentos delicados, a empresa também precisa ser confiável. “A confiabilidade faz parte de nosso dia a dia na área medicinal. Ela exige muita qualidade e durabi­lidade”, complementa Dalson.

O engenheiro de vendas da Danfoss do Brasil, Már­cio Fernando Sato, afirma que nos produtos Daltech são aplicados: o vacuostato RT 121 na Central de Vá­cuo Clínico e as válvulas solenóides nos secadores por adsorção e compressores 100% isentos de óleo. “Eles são essenciais para o perfeito funcionamento do siste­ma da Daltech. Se uma válvula solenóide não operar adequadamente, por exemplo, o equipamento inteiro para, o que causa grande prejuízo para a empresa e graves riscos à saúde do usuário final. Por isso é que desenvolvemos todos os nossos componentes com o que há de mais moderno no mundo em tecnologia e qualidade”, conta Sato.

A experiência com a Daltech descortina novas possibili­dades de aplicações para os componentes Danfoss, que já são utilizados com grande sucesso nos segmentos de distribuição, construção, engenharia e alimentação. A maior vantagem destes sistemas, fabricados 100% em solo brasileiro, é o fato de eles priorizarem o conceito EnVisioneering, desenvolvido pela Danfoss com foco em eficiência energética, engenharia de ponta, respeito ao Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável.

Aplicação

A Daltech fornece todo o ar comprimido para o funciona­mento dos sistemas de um complexo hospitalar, incluindo UTIs, Centros Cirúrgicos, Quartos, Enfermarias, Salas de Inalação, entre muitos outros. A companhia possui um portfólio com mais de 300 Centrais de Ar é Vácuo instala­das nos principais hospitais brasileiros.

Ao desenvolver uma planta, a empresa leva em considera­ção o uso de compressores e sistemas de vácuo 100% isen­tos do uso de óleo, separadores de condensado, secadores por refrigeração e adsorção, filtragem, pós-resfriador e reservatórios. Além de ecológicos, a tecnologia Daltech elimina o uso de filtros de óleo, evitando a perda de capa­cidade do compressor, economizando energia.

A aplicação é completada com pressostatos e válvulas sole­nóides para garantir funcionamento ininterrupto 24 horas.

Uma das diferenças sentidas pela Daltech, conforme seu proprietário, após a instalação dos componentes Danfoss foi a durabilidade. “Como o produto é mais durável, exige menos manutenção e proporciona mais economia”, complementa Dalson Júnior, ressaltando, ainda que, o bom desempenho abrirá novas oportuni­dades de negócios. “O mercado que atuamos está cada vez mais exigente e a Danfoss agrega qualidade”.

Alguns dos pilares com os quais a Daltech se posiciona no mercado são: o pioneirismo na fabricação e comer­cialização exclusiva de compressores 100% isentos de óleo, além de todos os componentes de uma Central de Ar Medicinal Comprimido (compressores, filtros, secadores, reservatórios, painel eletrônico), o que ga­rante a plena integração, operação e manutenção do sistema; qualidade na produção e instalação de cen­trais de ar medicinal comprimido e de vácuo clínico, atendendo as exigências das normas da Agência Nacio­nal de Vigilância Sanitária (Anvisa), ABNT e entida­des internacionais; tradição e diversidade de portfólio.

A empresa possui hoje uma das mais completas linhas de compressores de ar medicinais e odonto-médicos do País, com potências variáveis entre 1 e 90 HP, bem como configurações para equipamentos sobre base, reservató­rios, gabinete acústico e módulo geradores.