Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Soluções pequenas para problemas globais

05 janeiro 2009
O consumo mundial de energia está aumentando. Mas os combustíveis tradicionais estão ficando escassos, mais difíceis de extrair e mais caros para produzir. Como resultado, há uma necessidade crescente de fontes de energia renováveis que possam atender o aumento da demanda dos consumidores, sem afetar o meio ambiente nem prejudicar o planeta. Este é o papel das caldeiras de biomassa, que apesar de seu tamanho, têm uma grande contribuição a dar. E a Danfoss também está no centro da questão com a nova válvula termostática BVTS, perfeita para caldeiras de biomassa e outros combustíveis sólidos.

Na medida em que aumenta a conscientização sobre as questões ambientais, aumentam também os preços da energia. De tamanho modesto e funcionamento eficiente, as modernas caldeiras de biomassa estão sendo promovidas como uma fonte de energia renovável acessível e de baixo impacto ambiental.

A Danfoss está ajudando na transição para soluções de energia mais verdes

Durante os últimos três anos, o número de pequenas caldeiras de combustível sólido em uso aumentou em 25%. Estima-se que haja 5 milhões de unidades instaladas no mundo inteiro hoje - e se os preços da energia continuarem subindo, podemos esperar que este número continue a aumentar a uma taxa ainda maior nos próximos três anos. A Danfoss, com seu forte histórico de responsabilidade ambiental, está se preparando para este crescimento com a introdução da válvula termostática BVTS.

Válvulas termostáticas desempenham dois papéis muito importantes nas pequenas caldeiras de combustível sólido. O primeiro é borrifar água sobre o combustível da biomassa caso o processo de queima retroceda para a estrutura e para a rosca de alimentação de combustível. O segundo é dissipar o excesso de calor de forma que a temperatura da água na caldeira não exceda °C.

A BVTS foi desenvolvida a partir da válvula termostática AVTA, que ainda é muito usada em aplicações de retrocombustão. Mas onde a AVTA é ajustável, a BVTS é prefixada para abrir a uma temperatura de 95 °C – o que é obrigatório para componentes de segurança em aplicações de dissipação de calor. A BVTS destina-se a caldeiras abaixo de 100 kW, que corresponde ao limite da capacidade de resfriamento do fluxo da válvula. A BVTS baseia-se em tecnologia confiável e madura a preços competitivos - resultado dos inúmeros anos de produção de válvulas termostáticas pela Danfoss.
Devido à sua elevada resistência à sujeira, as válvulas Danfoss são particularmente indicadas para este ambiente exigente. Combinada com os outros já tradicionais pontos fortes da Danfoss – longa vida útil, economia de espaço e facilidade de instalação e manutenção – a BVTS é uma escolha natural para este crescente segmento do mercado.

Das várias fontes de energia renováveis disponíveis hoje, a biomassa foi identificada como a mais promissora. O Documento da Comissão Européia para uma estratégia e plano de ação que abrangem a Comunidade inteira requer o dobro da proporção do consumo de energia produzida a partir de fontes renováveis, buscando chegar a 12% do consumo de energia total até 2010 na UE. Potencialmente isto corresponderia à necessidade de instalar cerca de 350.000 novas caldeiras de biomassa por ano – todas equipadas com válvulas termostáticas confiáveis e acessíveis.  

Por Jørn E. Rasmussen, Product Market Director

Novidades e Eventos

A Comunicação interna e externa é uma das ferramentas mais importantes que nos ajuda a alcançar todos os objetivos, atividades e resultados.

A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com todas as partes interessadas, que aumentarão seus conhecimentos sobre o Grupo da Danfoss.