Sensores verdadeiramente resistentes para motores extremamente robustos
Os sensores de temperatura EGR (Recirculação do Gás de Exaustão) precisam ser robustos. Eles necessitam suportar atmosferas agressivas, variações extremas de temperatura e vibrações intensas. E como são componentes principais em motores e maquinários que também precisam funcionar sob condições adversas, os sensores de temperatura da Danfoss precisam ser confiáveis e seguros. Eles têm de ser componentes nos quais você possa confiar.
Em conseqüência da crescente conscientização sobre o meio ambiente, os regulamentos para emissões de motores, tanto localmente quanto globalmente, tornaram-se mais rigorosos. E prometem tornarem-se ainda mais rigorosos em 2010. O que aumenta ainda mais as exigências sobre o desempenho dos motores – e sobre os sensores de temperatura que os monitoram.
Os sensores de temperatura desempenham um papel importante nos motores modernos e ambientalmente corretos. Ao recircular os gases de exaustão de volta para o fluxo de entrada, a combustão ocorre em temperaturas mais baixas e é gerada uma quantidade menor de NOx. O controle cuidadoso dos gases de exaustão e das temperaturas no ar da entrada são cruciais. E aí que a confiabilidade e o desempenho comprovado dos sensores de temperatura da Danfoss entram em ação.
Tempo de resposta rápido sob pressão
Os sensores de temperatura mais eficazes têm os tempos de respostas mais rápidos. A última geração de sensores de temperatura da Danfoss são 83 por cento mais rápidos que os sensores padrão, e 20 por cento mais rápidos que os sensores dos concorrentes mais diretos. A Danfoss acrescentou armadilhas de calor e um material de baixa condução de calor para melhorar a precisão das leituras dos sensores, mesmo nos ambientes mais hostis. Com isso o mais recente projeto da Danfoss satisfaz os principais critérios de desempenho para sensores de temperatura:
• Tempo de resposta rápido
• Precisão
• Confiável sob todas as condições
Feito sob medida para medir
A medição do desempenho dos novos sensores em desenvolvimento, especialmente a obtenção de dados precisos sobre os tempos de resposta, foi um desafio especial. A Danfoss acabou por projetar o seu próprio equipamento de medição. Totalmente controlado por computador, o sistema remove qualquer possibilidade o operador contaminar os resultados, e organiza os dados de uma forma fácil de tratar. Os projetistas da Danfoss realmente foram capazes de colocar os novos sensores de acordo com o seu ritmo e medir com precisão o desempenho, em cada etapa do caminho.
Para mais informações sobre sensores de temperatura da Danfoss, entre em contacto como o escritório local da Danfoss.
Por Christian Dall Larsen, Product Market Manager