Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Os sensores de pressão Danfoss controlam o primeiro cortador de madeira móvel

19 agosto 2008
Até agora, só havia um modo para os trabalhadores de silvicultura produzirem lascas de madeira a partir de troncos: um processo complexo envolvendo tratores, caminhões, guindastes e cortadores especiais que podem transformar troncos em pequenas lascas. Mas tudo isso começou a mudar graças a um cliente da Danfoss, que recomendou os sensores de pressão Danfoss à companhia certa no momento certo.

Uma pequena empresa muda o setor

Transformar um tronco grande em pequenas lascas de madeira normalmente requer o uso de vários equipamentos pesados. Os equipamentos, desde guindastes e caminhões até tratores e reboques com cortadores especiais, desempenham um papel no processo de produção de lascas de madeira. Mas em 2006 a Albach, uma companhia alemã que conserta maquinaria pesada, percebeu que um cortador de madeira móvel poderia tornar este processo muito mais fácil.

Assim, a empresa de sete pessoas começou a desenvolver seu próprio veículo. Eles receberam uma contribuição útil de uma companhia que fabrica máquinas colheitadeiras de beterraba de açúcar, cuja manutenção é feita pela Albach. E é aqui que a Danfoss entra na história. O fabricante máquinas colheitadeiras de beterraba vinha usando os sensores de pressão Danfoss durante os últimos oito anos, e estava muito contente com seu desempenho –assim, eles recomendaram a Danfoss à Albach.

A Albach já desenvolveu o Silvator 2000, o primeiro cortador de madeira móvel do mundo – e cinco veículos já foram produzidos e adquiridos por companhias de silvicultura. O veículo é movido por um motor Mercedes V8 de 16 litros e 612 HP. E os produtos Danfoss ajudam a manter o Silvator 2000 funcionando sem problemas. Em todos os cortadores móveis de madeira:
  • Quatro sensores de pressão Danfoss MBS 3250 (0-400 bar) regulam a bomba hidráulica (sensores de carga)
  • Quatro MBS 3250 (0-400 bar) nos suportes asseguram a estabilidade quando o guindaste está em uso
  • Dois MBS 3250 (0-400 bar) monitoram e controlam o funcionamento das partes hidráulicas
  • Dois MBS 3000 (0-25 bar) controlam o freio pneumático e a embreagem


O cortador automotriz tem um guindaste embutido, assim é possível alimentar os troncos diretamente no cortador de madeira rotativo. E um ejetor embutido carrega as lascas de madeira na caçamba de um caminhão. Todos estes processos podem ser acompanhados de perto pelo operador do Silvator 2000, que fica sentado em segurança na cabine de controle.

O Silvator 2000 está provando ser uma opção segura e robusta para os trabalhadores de silvicultura. Os clientes estão fazendo fila para comprar o cortador de madeira, e a Albach pretende produzir outras 10 unidades adicionais em 2009.

Quer saber mais sobre os transmissores de pressão Danfoss? Contate seu fornecedor Danfoss mais próximo para maiores informações.


Por Thomas Dechert, Account Manager

Novidades e Eventos

A Comunicação interna e externa é uma das ferramentas mais importantes que nos ajuda a alcançar todos os objetivos, atividades e resultados.

A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com todas as partes interessadas, que aumentarão seus conhecimentos sobre o Grupo da Danfoss.