Automação Industrial
> Vendas
> Produtos
> Novidades
> Indústrias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvula termostática AVTA

A válvula termostática AVTA oferece controle de temperatura simples e preciso

06 julho 2009
Quando a válvula termostática Danfoss AVTA foi introduzida quase 50 anos atrás, o termo "microchips" não fazia parte do nosso idioma. Hoje a AVTA é peça crítica na produção de microchips, ajudando as 200 bombas de vácuo de uma instalação de fabricação de chips típica a manter a temperatura correta, ao mesmo tempo em que comprova a versatilidade e longevidade da válvula como um componente ideal para o controle da temperatura simples e preciso.

"Instale e Esqueça", a válvula que oferece confiabilidade

Embora a temperatura constante seja crítica na fabricação de chips, ela também é importante em outros setores industriais. Muitas vezes, mínimas variações de temperatura podem ter impacto adverso na qualidade do produto e também nos lucros.

A maneira mais simples de garantir temperaturas consistentes é instalando válvulas termostáticas Danfoss AVTA (ou então a WVTS, de maior tamanho). A AVTA não precisa de energia, por isso se a alimentação elétrica for interrompida, o sistema de resfriamento não irá falhar. Ela utiliza as pequenas alterações de temperatura para movimentar o cone da válvula e modificar proporcionalmente o fluxo do líquido refrigerante.
Válvula termostática AVTA, aplicação
Além disso, a AVTA: 
    • não é sensível à sujeira, aumentando a confiabilidade enquanto reduz os custos de manutenção, 
    • não é sensível à pressão de água, garantindo funcionamento confiável em todo o intervalo de pressão, 
    • minimiza o consumo de água de resfriamento, 
    • pode operar a partir da pressão diferencial de 0 bar 
    • ajusta a temperatura para o valor necessário com alto grau de precisão, e 
    • é mais fácil de instalar do que as soluções de válvulas de controle elétricas

Quase 50 anos após sua introdução, a válvula auto-regulável permanece uma opção popular para sistemas hidráulicos, compressores, bombas de vácuo, máquinas de limpeza a seco, usinas de destilação, máquinas de impressão, máquinas de moldagem por injeção, laminadores, fábricas com resfriamento de óleo e aplicações de alta tecnologia, incluindo a fabricação de chips.

Da mesma forma como a variedade de aplicações da AVTA evoluiu ao longo dos anos, também a própria válvula evoluiu. A AVTA está agora disponível em latão resistente a deszincagem, aço inox à prova de ácido e também em titânio, projetada especialmente para suportar meios agressivos. Para obter mais informações sobre válvulas termostáticas e outros produtos Danfoss, entre em contacto com o revendedor Danfoss mais próximo. A presença global da Danfoss significa que há um revendedor perto de você.


Por Wang Jianjun, Application Manager, China

Novidades e Eventos

A Comunicação interna e externa é uma das ferramentas mais importantes que nos ajuda a alcançar todos os objetivos, atividades e resultados.

A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com todas as partes interessadas, que aumentarão seus conhecimentos sobre o Grupo da Danfoss.