Companhias Relacionadas
> Propriedades
> Joint Ventures
> Companhias Associadas
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Companhias Associadas

Uma companhia associada é uma companhia na qual a Danfoss Company (investidores) tem uma influência significativa e que não seja uma subsidiária ou uma joint venture.
Uma influência significativa, é poder participar nas decisões políticas e financeiras da companhia, mas não controlá-las diretamente.

Alguém que possua de 20% a 50% do poder de voto de uma companhia ou de algum negócio tem uma influência significativa.

Danfoss Tantalum Technologies

A Danfoss Tantalum Technologies foi fundada em 1996 como uma produtora de revestimento em tântalo e, desde então, tem servido o mercado com soluções inovadoras para uso técnico e médico. Atualmente a Danfoss oferece os mais abrangentes programas do mercado com o uso do tântalo incluindo: metais, compostos e revestimentos. A Danfoss Tantalum Technologies trabalha tanto como colaborador, quanto subcontratante e sua tecnologia de produção segue rigorosos padrões de qualidade como a ISO 9001 e a ISO 13485.

Danfoss Semco A/S Fire Protection

A Danfoss Semco A/S Fire Protection adquiriu a divisão de proteção contra fogo da Semco Maritime A/S em 1 de janeiro de 2006. A Semco Maritime A/S é uma subsidiária que pertence 100% à CW Obel A/S, que agora tem 40% do capital na nova companhia enquanto a danfoss tem 60%
A divisão de proteção contra fogo da Semco Maritime obteve uma habilidade significante no projeto e na instalação de sistemas automáticos para combate ao fogo usando CO2, espuma e névoa de água, particularmente dentro dos setores marítmos e costeiros. A Danfoss, por outro lado, tem fornecido por muitos anos, componentes chaves para os sistemas de névoa de água da Semco, especialmente bombas de alta-pressão, bocais e válvulas.

Os QGs da Danfoss Semco A/S são em Odense na Dinamarca, com departamentos em Hvidovre, Nordborg e Ålborg, Denmark.

Universo Danfoss

Ficando esperto - naturalmente. O Universo Danfoss é um parque de ciências e aventura cheio de tecnologias inspiradoras, máquinas excitantes e atividades legais. O parque está localizado em Nordborg, no sudoeste da Dinamarca, bem ao lado da matriz da Danfoss. Aqui, toda a família pode passar um dia interativo, aproveitando e aprendendo sobre o fascinante mundo da ciência. As atividades no parque são baseadas em refrigeração, aquecimento e movimento, e são uma versão, em forma de entretenimento, das técnicas aplicadas na produção da Danfoss. O propósito do parque é estimular o entusiasmo e o interesse dos jovens e das crianças por tecnologia e ciência. O Universo Danfoss é propriedade da The Bitten e da Fundação Mads Clausen.

Hannover Messe 2012

As soluções de amanhã estão prontas hoje!

Explore-as na edição de 2012 da Feira de Hannover.