뉴스 & 이벤트
> 뉴스 & 이벤트
> 업계뉴스
> 제품소식
> 이벤트 & Shows
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KoolApp

KoolApp™ - 간편한 냉매자 어플

2011년 10월 20일 목요일
 댄포스의 편리한 스마트폰용 에플리케이션

냉매자는 HVAC-R 업계에서는 필수적으로 필요한 도구입니다.
이제 이 냉매자를 스마트폰 어플로 다운받아 사용하실 수 있습니다. 귀하가 어디에 있던 KoolApp 은 귀하께 압력과 온도의 변환값을 정확하게 알려 줄 것입니다. 귀하는 귀하께서 원하시는데로 이 어플을 편리하게 사용하실 수 있습니다.
냉매자를 찾는 수고를 하실 필요 없이 귀하의 스마트폰으로 간편하게 사용하십시오.

KoolApp은R744, R290 그리고 R32 을 포함한 48가지의 냉매종류를 포함하고 있습니다.
이 에플리케이션은 사용자가 원하는 냉매를 선택하여 원하는 방식대로 볼 수 있도록 편리하게 만들어져 있습니다.
섭씨와 화씨, bar 와 psi를 편리하게 변환 할 수 있으며 냉매 데이터를 한눈에 볼 수 있습니다. 냉매를 선택하시면 하기의 정보들을 확인하실 수 있습니다.

  • GWP (Global Warming Potential)
  • ODP (ozone depletion potential)
  • Critical Temperature
  • Boiling point

KoolApp은 iOS 와 안드로이드 마켓에서 다운받으실 수있습니다.

* Based on NIST data