Novità
> Business & Finance
> Prodotti
> Soluzioni ed eventi
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Valvola termostatica BVTS

Valvola termostatica BVTS: una scelta perfetta per i combustibili alternativi

06 ottobre 2009
Nel dicembre 2008 Danfoss ha lanciato sul mercato europeo la valvola termostatica BVTS per caldaie a biomassa. Vi sono due applicazioni principali per la BVTS. La prima consiste nel proteggere la caldaia dal surriscaldamento in modo che l'acqua non possa raggiungere il punto di ebollizione. Quando la temperatura dell’acqua aumenta troppo, la valvola si apre immettendo acqua fredda attraverso il sistema di scambio di calore; in questo modo la temperatura viene abbassata velocemente ed efficientemente. La sua seconda applicazione consiste nel prevenire il rischio di incendi. La valvola BVTS esegue il monitoraggio delle temperatura del sistema di alimentazione del combustibile, se questa supera 95 ºC la valvola dispensa una quantità d’acqua sufficiente a spegnere il fuoco.

Nuovi mercati, nuove applicazioni

In Europa per il riscaldamento delle case sono sempre stati utilizzati i combustibili fossili, ma i prezzi sono andati alle stelle ed il fatto che le forniture di petrolio e carbone appaiano instabili per il futuro, ha spinto l'utenza alla ricerca di soluzioni alternative; a tal proposito le caldaie a biomassa stanno conoscendo pertanto una vasta diffusione. La BVTS viene montata con grande successo anche su stufe a legna ad acqua.

I produttori di equipaggiamenti originali (OEM) di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia e Serbia, hanno dato un caloroso benvenuto alle valvole termostatiche BVTS Danfoss. L'instabilità nel mercato dei combustibili fossili ha condotto all'adozione di metodi alternativi più ecologici per il riscaldamento delle case, come le caldaie a biomassa e le stufe a legna ad acqua. Nei sistemi con intercapedini d'acqua, il calore generato dalla combustione scalda l'acqua fra due involucri che circondano la stufa. L'acqua calda viene quindi trasportata ai radiatori collegati al sistema di riscaldamento centralizzato.
Le caldaie a biomassa
La semplicità e la relativa economicità che offrono per il riscaldamento delle case, hanno fatto sì che le caldaie a biomassa e le stufe a legna abbiano già conosciuto una forte diffusione in questa regione d'Europa. I combustibili a biomassa sono neutrali rispetto alla produzione di CO2, e considerata l'abbondanza di legname della regione non vi sono problemi con le forniture. Ottime notizie quindi per gli utenti delle caldaie a biomassa e delle stufe a legna, anche per l'ambiente.

Per ulteriori dettagli, contattate l’ufficio vendite locale di Danfoss.



Paweł Zmysłowski, Sales Manager Poland

Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.