Novità
> Business & Finance
> Prodotti
> Soluzioni ed eventi
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
La AVTA, una valvola termostatica con un sensore sensibile alla temperatura

Un produttore di strumenti idraulici personalizzati sceglie Danfoss per garantire affidabilità

06 ottobre 2009
L'azienda svizzera CYMAX AG produce comandi idraulici e sistemi di controllo personalizzati. Rispetto ai sistemi idraulici standard, quelli personalizzati offrono maggiore efficienza in termini di costruzione, funzionalità e costi. E chiaramente, quando i clienti ordinano prodotti personalizzati, si attendono la massima qualità e affidabilità. CYMAX ha iniziato a usare i sensori e le valvole di regolazione Danfoss nel 2004

Far crescere una partnership di alto livello

Produrre unità idrauliche personalizzate significa ascoltare con attenzione le richieste dei clienti. Il cliente desidera di solito un'unità che si adatti perfettamente allo spazio d’installazione e al processo d'uso. L'unità deve inoltre offrire un monitoraggio aggiuntivo, con elementi di riscaldamento o raffreddamento, deve essere facile da usare e avere buone caratteristiche estetiche. E naturalmente deve essere molto affidabile, quindi è essenziale scegliere i giusti componenti. Per CYMAX, Danfoss era una scelta obbligata per sensori e valvole di regolazione.

Quali sono quindi i prodotti Danfoss utilizzati per i sistemi idraulici personalizzati di CYMAX? Ne sono stati scelti diversi. La AVTA, una valvola termostatica con un sensore sensibile alla temperatura, regola i sistemi di raffreddamento dell'unità. La valvola solenoide EV220B aiuta a disattivare il sistema di raffreddamento una volta che il processo di funzionamento è terminato. E poi vi sono due trasmettitori di pressione MBS 3050: uno regola un convertitore di frequenza che comanda una pompa idraulica, l'altro esegue il monitoraggio del sistema.
Un produttore di strumenti idraulici personalizzati sceglie Danfoss per garantire affidabilità
CYMAX è stata soddisfatta delle eccellenti performance dei sensori e delle valvole di regolazione, e di recente ha quindi ampliato ulteriormente il suo portafoglio di prodotti Danfoss inserendo lo scambiatore di calore B3-052 che dissipa il calore dal sistema idraulico.

Con la loro durata, alta qualità e affidabilità, i prodotti Danfoss aggiungono valore, garantendo efficienza e resistenza nel tempo. E, grazie a una rete globale di fornitori, Danfoss è sempre vicina, ovunque si trovi la tua azienda.

Per iniziare a costruire una solida partnership con noi, contattare il rivenditore Danfoss più vicino.



Kurt Kälin, Account Manager
Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.