Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Soluzione con inverter di stringa Danfoss per uno degli impianti fotovoltaici più grandi al mondo – Sarà costruito vicino a Flensburg

06 giugno 2011
Danfoss Solar Inverters si prepara a consegnare I suoi inverter di stringa TLX PRO per l’enorme impianto fotovoltaico sviluppato dalla Möhring Energie, che sorgerà nell’ex campo di aviazione NATO a Eggebek, 20 km a sud di Flensburg.
Con una  portata di oltre 80 MW, l’impianto sarà tra uno dei più grandi al mondo mai costruiti.
  

Rispetto ai tradizionali inverter centralizzati, l’inverter di stringa Danfoss rende possibile un significativo aumento della produzione energetica nell’ex campo di aviazione, poiché permette di installare una quantità maggiore di moduli e nello stesso tempo di sfruttarli al massimo.

“La nostra soluzione con inverter di stringa per grandi impianti FV si è oramai affermata sul mercato e molti progetti adesso vengono realizzati con questo concetto. Gli inverter centralizzati sono da sempre stati prescelti nei casi di impianti di taglia multi-megawatt. Tuttavia, date le dimensioni di questo progetto, risulta evidente che il nostro concetto “modulare” non ha più limiti di dimensionamento”. Queste le parole di Gert Taul Pedersen, Sales & Marketing Senior Director.

 

Il CEO e proprietario della Möhring Energie GmbH Sascha Möhring spiega le ragioni che li ha portati a scegliere la soluzione con inverter di stringa Danfoss :“Rispetto agli inverter centralizzati, siamo in grado di raggiungere un rendimento energetico molto più elevato utilizzando la soluzione Danfoss. Inoltre, a differenza di altri inverter di stringa, la tecnologia a tre inseguitori MPP di Danfoss permette di ridurre al minimo le perdite dovute a ombreggiamento”.

 

Un altro vantaggio degli inverter di stringa riguarda il fatto che l’installazione avviene contemporaneamente in diversi punti del cantiere, facendo convogliare alla fine le varie squadre nella parte centrale dell’impianto. Questa procedura riduce drasticamente i costi e rende il processo d’installazione molto più efficiente.

 

La funzione “Master”, tipica dell’inverter TLX Pro Danfoss, contribuisce ulteriormente a rendere l’installazione più efficiente. L’inverter master permette di gestire un numeroso gruppo di inverter: i suoi settaggi infatti possono essere replicati a tutta la rete degli inverter, riducendo in questo modo i costi di messa in servizio.

 

Gli inverter Danfoss stanno già producendo energia solare in un altro grande impianto da 12 MW sviluppato dalla Möhring Energie GmbH. L’impianto si trova a Busenwurth, nel nord della Germania.

 

Per maggiori informazioni:

Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare:

 

Gert Taul Pedersen, Senior Director, Sales and Marketing, ph.: +45 5154 0120, e-mail: gtp@danfoss.com

Lingue disponibili

Novità ed eventi

La comunicazione interna ed esterna è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi.
La nostra comunicazione è basata su un dialogo aperto ed onesto con i nostri clienti, i quali arricchiscono la propria conoscenza sul Gruppo Danfoss.

Iscrizione Newsletter Danfoss