"Sia in caso di impianti nuovi sia di installazioni già esistenti, i nostri inverter sono conformi alla normativa e rispondono perfettamente alle esigenze dei nostri clienti in materia di energia. Sapere che le i componenti dell’impianto sono conformi all’attuale decreto, permette di realizzare installazioni fv a regola d’arte” spiega Dirk Leinweber, Sales Director di Danfoss Solar Inverters in Germania.
La legge EEG 2012 prevede che tutti i nuovi impianti fotovoltaici siano parte attiva nella gestione dell’energia. Per gli impianti fino a 30 kWp il proprietario potrà decidere di accettare una riduzione del 70% dell’energia prodotta (in base alla potenza dei moduli prescelti) al posto di installare un sistema di gestione della potenza. Per quegli impianti in cui sarà necessario il retrofit energetico, Danfoss introdurrà la gamma di accessori CLX Grid Management, disponibile a partire da febbraio 2012.
Aiuta la rete a gestire una maggior quantità di energia rinnovabile
- I nuovi impianti installati dopo il 31 dicembre 2011 al di sopra dei 100 kWp dovranno permettere il controllo da remoto del livello di potenza e il Gestore della Rete dovrà avere la possibilità di verificare istantaneamente la quantità di potenza in uscita.
- Gli impianti già esistenti superiori ai 100 kWp dovranno adeguarsi alla normativa entro il 1 luglio 2012 (retrofit).
- Per i nuovi impianti di taglia compresa tra i 30 e i 100 kWp il controllo da remoto del livello di potenza sarà obbligatorio.
- Gli impianti installati dopo il 31 dicembre 2008 di taglia compresa tra i 30 ed i 100 kWp dovranno adeguarsi alla normative entro il 1 gennaio 2014 (retrofit).
- Per impianti di taglia inferiore ai 30 kWp, l’utente dovrà controllare il livello di potenza da remoto o accettare in alternativa una riduzione del 70%.
Le soluzioni proposte da Danfoss
TLX Pro+
- L’attuale firmware abbinato alla Danfoss Grid Management Box supporta già il controllo del livello di potenza.
- L’installatore potrà impostare un valore di massima potenza espresso in percentuale o in valore assoluto.
TLX+
- L’attuale firmware supporta già il controllo remoto del livello di potenza.
- I nuovi dispositivi Danfoss CLX Grid Management saranno a disposizione da febbraio 2012.
- L’installatore potrà impostare tramite il display un valore di massima potenza espresso in percentuale o in valore assoluto.
ULX
- Il nuovo firmware supporta il controllo del livello di potenza da remoto.
- I nuovi dispositivi Danfoss CLX Grid Management saranno a disposizione da febbraio 2012.
- Un nuovo software in grado di supportare l’impostazione di un valore di massima potenza espresso in percentuale o in valore assoluto.
Soluzioni per impianti ≤ 30 kVA
ULX della serie ULX 1800, ULX 3000, ULX 3600, ULX 4000, ULX 5400
-
Il dispositivo Danfoss CLX Grid Management controlla la produzione da remoto.
-
In alternativa si inserisce la riduzione di potenza richiesta tramite il display dell’inverter. L’inverter si regola al di sotto del 70% @ PCC* -> nessun costo aggiuntivo.
TLX della serie TLX+ 6k, 8k, TLX+ 10k, TLX+ 12.5k, TLX+ 15k
- Il dispositivo Danfoss CLX Grid Management controlla da remoto il livello di potenza.
- In alternativa si inserisce la riduzione di potenza richiesta tramite il display di ciascun inverter. Gli inverter si regolano al di sotto del 70% @ PCC*.
TLX Pro della serie TLX Pro+ 6k, TLX Pro+ 8k, TLX Pro+ 10k, TLX Pro+ 12.5k, TLX Pro+ 15k
- Il dispositivo Danfoss CLX Grid Management controlla da remoto il livello di potenza.
- In alternative si inserisce la riduzione di potenza richiesta per l’impianto tramite l’interfaccia web dell’inverter master. L’impianto si regola al di sotto del 70% @ PCC.
*In caso di più inverter, ciascun inverter dev’essere settato in modo che il livello dell’impianto non ecceda il 70% @ PCC.
Soluzioni per impianti > 30 kVA fino a 100 kVA
TLX della serie TLX+ 6k, TLX+ 8k, TLX+ 10k, TLX+ 12.5k, TLX+ 15k
- Il nuovo dispositivo CLX Grid Management controlla da remoto il livello di potenza.
- Il nuovo dispositivo CLX Grid Management può essere utilizzato per il retrofit di installazioni già esistenti.
TLX Pro della serie TLX Pro+ 6k, TLX Pro+ 8k, TLX Pro+ 10k, TLX Pro+ 12.5k, TLX Pro+ 15k
- La Danfoss Grid Management Box o il nuovo dispositivo CLX Grid Management controllano da remoto il livello di potenza.
- La Danfoss Grid Management Box o il nuovo dispositivo CLX Grid Management possono essere utilizzati per il retrofit di installazioni già esistenti.
Soluzioni per impianti > 100 kVA
TLX della serie TLX+ 8k, TLX+ 10k, TLX+ 12.5k, TLX+ 15k
- Il nuovo dispositivo CLX Grid Management controlla da remoto il livello di potenza.
- Il nuovo dispositivo CLX Grid Management può essere utilizzato per il retrofit di installazioni già esistenti.
- Il DNO può accedere all’energia prodotta tramite il proprio contatore.
TLX Pro della serie TLX Pro+ 8k, TLX Pro+ 10k, TLX Pro+ 12.5k, TLX Pro+ 15k
- La Danfoss Grid Management Box o il nuovo dispositivo CLX Grid Management controllano da remoto il livello di potenza.
- La Danfoss Grid Management Box o il nuovo dispositivo CLX Grid Management possono essere utilizzati per il retrofit di installazioni già esistenti e il DNO può accedere all’energia prodotta tramite portale web o collegandosi direttamente all’inverter master.
"Vogliamo garantire di poter soddisfare le esigenze dei nostri clienti con soluzioni intelligenti che rispettino sia le nuove normative che quelle già esistenti” conclude Leinweber.