Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Smart Grid sull'Isola di Bornholm

24 novembre 2011
Sull’Isola di Bornholm, in Danimarca, il team Danfoss guiderà un consorzio di sviluppatori di impianti FV ed esperti di energia nello sviluppo di iniziative “Smart Grid”, fornendo fino al 9% del fabbisogno energetico dell'isola.

L'obiettivo primario di questo progetto è di condurre una ricerca approfondita per testare la funzionalità Smart Grid da una prospettiva FV.
Iniziativa rivoluzionaria per la produzione e gestione dell’energia 
  
"La rete intelligente rivoluzionerà il modo in cui produciamo e gestiamo l'elettricità, distribuendo più equamente la richiesta e integrando le case dei privati nella rete stessa. La tecnologia degli inverter TLX PRO+ di Danfoss si focalizza sul controllo della potenza reattiva e sul supporto di rete dinamico in caso di problemi di ride through," commenta il Dott. Søren Bækhøj Kjær, R&D Consultant di Danfoss.  

La rete guarda al futuro    
L'intera isola di Bornholm è dedicata a fornire struttura, laboratorio e banco di prova per l'integrazione di un elevato numero di impianti FV in reti che ricevono già una quantità notevole di energia fotovoltaica. "Il nostro obiettivo è riuscire a controllare l’effetto di tali integrazioni evitando di dover rafforzare la rete", continua il dott. Kjær. Questo scopo può essere raggiunto studiando diversi tipi di controllo della tensione di rete, applicando la funzionalità Smart Grid e introducendo servizi ausiliari nel sistema FV che includono la stabilità di frequenza e oscillazioni subsincrone. 

Il team di sviluppo del progetto Bornholm    
  • Danfoss Solar Inverters A/S
  • Centro Tecnologia Elettrica presso l'Università Tecnica della Danimarca
  • EnergiMidt A/S
  • Østkraft Net A/S

    I risultati ottenuti dal “Bornholm Project” serviranno come punto di partenza per un massiccio inserimento di FV nelle reti esistenti. 

    Il progetto è supportato da Energinet.dk 

     

     

     

    Lingue disponibili

    Novità ed eventi

    La comunicazione interna ed esterna è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi.
    La nostra comunicazione è basata su un dialogo aperto ed onesto con i nostri clienti, i quali arricchiscono la propria conoscenza sul Gruppo Danfoss.

    Iscrizione Newsletter Danfoss