Refrigeration and Air Conditioning
> Refrigeration and Air Conditioning Italia
> Novità e articoli
> Newsletter Cooling Matters
> Danfoss alla 38° edizione di Mostra Convegno Expocomfort
> Fiere
> Documentazione
> Prodotti
> Software di selezione
> Training & Education
> Le nostre aree di competenza
> Refrigeranti
> Rete distributiva
> Contatti
> La soluzione ICV
> Refrigeration Scroll
> Unità Condensatrici OPTYMA PLUS™
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Introduzione

Scopo di un impianto frigorifero è quello di raffreddare corpi o sostanze ad una temperatura inferiore a quella ambiente, a di mantenerli a tale temperatura. La refrigerazione può essere definita come un processo che toglie calore.

Le più antiche, e fra le più note sostanze, usate per il raffreddamento, sono il ghiaccio, I'acqua e I'aria. In un primo tempo I'unico scopo era quello di conservare i prodotti alimentari. I cinesi furono i primi a scoprire che il ghiaccio allunga la durata a migliora il gusto delle bevande e da secoli gli esquimesi conservano i generi alimentari congelandoli.

AII'inizio di questo ultimo secolo i batteri, i lieviti, le muffe, e gli enzimi, ecc. erano già conosciuti. Si era scoperto che la crescita dei microrganismi diminuisce quando la temperatura si abbassa, e viene molto rallentata a temperature inferiore a + 10°C.

Logica conseguenza di questa conoscenza è stata allora la possibilità di usufruire del freddo per conservare i prodotti alimentari; si è usato a tale scopo il ghiaccio fornito dalla natura.

I primi impianti frigoriferi meccanici per la produzione di ghiaccio apparvero circa nel 1860. I primi compressori ad ammoniaca ed i primi magazzini frigoriferi, termicamente isolati, entrarono in servizio negli USA nell'anno 1880.

L'elettricità ha avuto un ruolo molto importante all'inizio di questo secolo e gli impianti frigoriferi sono divenuti di uso comune in vari campi, ad esempio: birrerie, mattatoi, industrie ittiche, produzione di ghiaccio.

Dopo la seconda guerra mondiale lo sviluppo dei piccoli compressori frigoriferi ermetici è stato determinante per fare entrare nelle case frigoriferi e congelatori domestici. Oggi queste applicazioni sono ormai considerate una normale necessità domestica.

Innumerevoli sono le applicazioni conosciute degli impianti frigoriferi. Ad esempio:

conservazione dei prodotti alimentari

refrigerazione di processo

impianti per il condizionamento dell'aria

impianti per acqua fresca

containers refrigerati

pompe di calore

produzione di ghiaccio

impianti di liofilizzazione

In effetti è difficile concepire un modo di vivere senza la refrigerazione e la congelazione, il cui impatto sulla nostra esistenza è più grande di quanto si possa immaginare.

 

Lavoriamo insieme per migliorare il vostro business

In tutto ciò che facciamo il nostro obietivo
è quello di essere orientati verso il cliente per soddisfare le sue esigenze e le sue aspettative a breve e a lungo termine. Miriamo ad essere percepiti come LA SCELTA MIGLIORE, IL FORNITORE PREFERITO e UN PARTNER COMMERCIALE.
Insieme possiamo migliorare il vostro business.
Se volete il supporto di un'azienda che lavora per migliorare l'efficienza e il profitto del vostro business, chiamateci ora
Siamo qui perchè tutto ciò possa accadere!