Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
La valvola termostatica AVTA

La valvola termostatica AVTA assicura un controllo della temperatura semplice e preciso

07 luglio 2009
Quando, quasi 50 anni fa, la valvola termostatica AVTA Danfoss fu introdotta sul mercato, i microchip non erano ancora entrati a far parte del linguaggio comune.
Oggi la valvola AVTA è essenziale per la produzione di microchip, aiutando le 200 pompe a vuoto in un tipico stabilimento di produzione di microchip a mantenere la corretta temperatura e allo stesso tempo garantendo la versatilità e longevità della valvola quale componente ideale per un controllo della temperatura semplice e preciso.

La valvola da installazione immediata offre affidabilità

Se una temperatura costante è essenziale nella produzione di chip, è anche importante in altri settori. Spesso anche minime variazioni di temperatura possono avere conseguenze importanti sulla qualità del prodotto e sul profitto.

Il modo più semplice per assicurare una temperatura costante è l'installazione di una valvola termostatica Danfoss AVTA (o la più grande WVTS). L'AVTA non richiede alimentazione, pertanto se l'alimentazione elettrica viene interrotta, il sistema di raffreddamento continuerà a funzionare. L'AVTA sfrutta piccole variazioni di temperatura per muovere il cono della valvola e modificare proporzionalmente il flusso del refrigerante.

Inoltre, la valvola AVTA:
  • è insensibile allo sporco, aumentando l'affidabilità e allo stesso tempo riducendo le spese di manutenzione
  • è resistente alla pressione dell'acqua, assicurando un funzionamento affidabile lungo l'intero intervallo di pressione
  • minimizza il consumo dell'acqua di raffreddamento
  • può funzionare a partire da una pressione differenziale di 0 bar
  • regola la temperatura al valore richiesto con un elevato grado di precisione ed è più facile da installare rispetto a una valvola di controllo
A quasi 50 anni dalla sua introduzione, la valvola autoregolante rimane una scelta popolare per sistemi idraulici, compressori, pompe a vuoto, macchine per il lavaggio a secco, impianti di distillazione, macchine da stampa, presse per lo stampaggio a iniezione, rulli compressori, impianti con raffreddamento ad olio ed applicazioni di alta tecnologia, inclusa la produzione di chip.

Nel corso degli anni, la valvola AVTA si è evoluta al pari delle sue applicazioni.
Oggi è disponibile in ottone resistente alla dezincificazione, oltre che in acciaio inossidabile a prova di acido, appositamente progettata per resistere a sostanze aggressive. Per ulteriori informazioni sulle valvole termostatiche e sugli altri prodotti Danfoss, contattate il rivenditore Danfoss più vicino.
La presenza di Danfoss a livello mondiale significa che c'è un rivenditore vicino a voi.


Wang Jianjun, Application Manager, Cina

Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.