Le giuste pressioni e le giuste portate
Con l’introduzione del regolamento, l Danfoss Polonia realizzò rapidamente che l'elettrovalvola EV220B, in particolare nelle versioni flangiate DN65-DN100 più grandi, sarebbe stata la soluzione ideale per l'intercettazione antincendio. Il team creò una nota applicativa che spiegava i nuovi regolamenti e i dati tecnici della valvola, successivamente inviata agli uffici di progettazione in tutto il Paese.
Ideale per applicazioni industriali di una certa gravosità che richiedono portate elevate, l'EV220B possiede un corpo valvola in ghisa, un filtro pilota incorporato, un giunto flangiato e una pressione di lavoro fino a10 bar.
E come funziona? Il rifornimento idrico di un edificio è generalmente suddiviso in due sezioni: una per l'uso quotidiano generale, sulla quale viene montata l'EV220B, e l'altra per la linea dell'idrante. In caso di incendio, l'EV220B chiude il sistema interno di distribuzione dell'acqua, assicurando che tutta l'acqua scorra verso l'idrante. La valvola può essere chiusa in tre modi diversi: manualmente tramite un interruttore remoto, automaticamente per mezzo di un'uscita dal sistema antincendio, se tale sistema è installato, o mediante un pressostato Danfoss, che rileva un calo di pressione nella linea antincendio quando i pompieri aprono l'idrante.
L’impegno di Danfoss hanno attirato l'attenzione degli uffici di progettazione e delle imprese di costruzione in tutta la Polonia e, dal 2006 al 2010, le vendite dell'EV220B DN65-100 si sono quintuplicate. Buone novità per Danfoss e ottime novità per la protezione antincendio negli edifici di nuova costruzione.
Autore: Marek Mokrzycki
Sales Coordinator
Danfoss Sp. o.o., Polonia