Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
I contattori Danfoss: una costante nel settore della saldatura

I contattori Danfoss: una costante nel settore della saldatura

06 ottobre 2009
Date un'occhiata all'interno di un qualsiasi trasformatore portatile o di una saldatrice con inverter e molto probabilmente vi troverete un contattore Danfoss. Progettati per creare e interrompere elevati carichi di corrente, i contattori fanno sì che gli impianti di saldatura funzionino senza intoppi e in modo sicuro. Conosciuti come il numero uno del settore, i contattori Danfoss sono ora la scelta costante di un produttore polacco di impianti di saldatura.

Creazione di partnership basate sulla qualità e sulla fiducia

Esistono varie tecnologie di saldatura elettrica, ma la necessità di inserire e interrompere la corrente di saldatura è comune a tutte - ed è qui che entrano in gioco i contattori. La gamma di contattori Danfoss CI garantisce una commutazione senza problemi e la massima protezione per gli impianti di saldatura elettrica. Disponibile in un’ampia gamma di taglie da CI6 in su, la gamma CI è solida ed affidabile. E poiché i contattori Danfoss sono rinomati per la loro capacità di far fronte alle prestazioni estreme richieste dai più importanti costruttori di impianti di saldatura, rappresentano una scelta consueta.

Con la gamma CI, potete anche beneficiare di un design compatto, di un montaggio a vite e su barra DIN e di una gamma di potenza compresa tra 2,2 a 90 KW.

La qualità dei prodotti Danfoss è anche supportata da un servizio clienti di prim'ordine. Quando il costruttore Lincoln Electric Bester, con sede in Polonia, aveva bisogno di un contattore CC realizzato su misura per i loro controllori, Danfoss inviò un team di sviluppatori per collaborare in stretto contatto con l'azienda. Il contattore su misura superò brillantemente i test di collaudo, cementando una partnership basata sulla qualità, sull'affidabilità e sulla fiducia.
Oltre ai contattori Danfoss, anche altri prodotti Danfoss vengono utilizzati negli impianti di saldatura
Oltre ai contattori Danfoss, anche altri prodotti Danfoss vengono utilizzati negli impianti di saldatura. Molte saldatrici spesso utilizzano un gas neutro che deve essere controllato, e piccole valvole solenoidi Danfoss sono ampiamente usati per adempiere a questa funzione.

Quindi, la prossima volta che controllate il vostro impianto di saldatura, assicuratevi che vi sia qualche prodotto Danfoss al suo interno.

Per maggiori informazioni sul nostro ampio portafoglio di motoriduttori, contattate la sede Danfoss più vicina a voi.



Pawel Zmyslowski, Sales Manager Poland
Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.