Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Prodotti
> Novità
> Archivio - novità
> Documentazione
> Supporto tecnico
> Partners Commerciali
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Trasmettitori de pressione

Danfoss contribuisce alla purificazione dell'acqua potabile in Messico

29 maggio 2009
In occasione della quinta edizione del World Water Forum, il foro mondiale dedicato alle risorse idriche, l'acqua potabile è stata riconosciuta come un diritto umano essenziale.
In Messico, tuttavia, l'acqua potabile rappresenta un problema per molti dei 111 milioni di abitanti del paese. Sono in atto cospicui investimenti in progetti idrici per garantire almeno al 95% della popolazione l'accesso all'acqua potabile entro il 2012.
E Danfoss prende parte all'iniziativa.

Manteniamo l’impegno

Nel Messico settentrionale l’acqua naturale pura è inquinata e scarsa. Nelle regioni centro e sud-orientali, l'acqua è completamente inaccessibile e di qualità scadente. Non a caso, l'accesso all'acqua pulita in Messico è diventato un disagio tale che il governo lo ha dichiarato un problema alla sicurezza nazionale. Fornire un'alimentazione costante di acqua pulita è uno dei principali temi all'ordine del giorno del governo sin dall'inizio del 2008. Sono in corso nuovi progetti di purificazione dell'acqua in tutto il paese e la sede Danfoss locale è costantemente impegnata a soddisfare le richieste di componenti.

In Messico, per purificare l'acqua si utilizzano comunemente i sistemi a osmosi inversa. Nell'osmosi inversa, la pressione forza il passaggio di un solvente da un'area a maggior concentrazione di soluto ad un'area a minor concentrazione attraverso una membrana.
I trasmettitori di pressione, i pressostati e le valvole solenoidi aiutano a mantenere la giusta pressione nel sistema, e anche questa volta i protagonisti sono i componenti Danfoss.
Un'azienda con sede a Monterrey utilizza i trasmettitori di pressione Danfoss MBS 3000 e i pressostati KPI per il suo sistema a osmosi inversa. Grazie a un'eccellente stabilità alle vibrazioni, al design robusto e a una gamma di pressione da 0 a 600 bar, l'MBS 3000 è ideale per il trattamento dell'acqua. Compatto e versatile, funziona perfettamente anche nelle condizioni rigide tipiche delle aree tropicali e dei deserti messicani. I pressostati KPI 35 e 36 sono impiegati per il controllo e il monitoraggio di mezzi gassosi e liquidi e possono resistere a gamme di pressione da 0,2 a 28 bar e ad un elevato carico sui contatti.

Per maggiori informazioni sulla nostra ampia gamma di prodotti, contattare la sede Danfoss locale.


Diogo Francisco Guirau Hernandes, Sales Manager


Prodotti IA

Prodotti industriali

La divisione Industrial Automation produce e commercializza componenti per la misura e il controllo globale della pressione, della temperatura, dei fluidi e dei dispositivi per la gestione della potenza elettrica.