News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Magnetventil EV220B

Zugelassene Leckmeldesysteme sind für norwegische Immobilieneigentümer von Vorteil

11 April 2012
Wasserschäden können für norwegische Immobilieneigentümer hohe Kosten bedeuten. Wenn der Winterschnee zu tauen beginnt, können sich Risse in Rohrleitungen und Baustoffen bilden, die zu Gebäudeschäden führen können, wenn sie unentdeckt bleiben. Für das Gebäudeinnere gilt aufgrund von seit 2010 geltenden Bauvorschriften, dass Nassräume und an druckbeaufschlagte Hauptleitungen angeschlossene Wasserinstallationen an Leckmeldesysteme angeschlossen werden müssen, mit denen ein Überlaufen, Kondensation und Spritzwasser vermieden wird. Seit über 15 Jahren verwenden führende norwegische Hersteller von Leckageschutzlösungen Magnetventile von Danfoss in ihren Systemen. Erst kürzlich hat die norwegische Versicherungsaufsichtsbehörde (FG) dem Leckageschutzsystem VIWA Watersafe die Zulassung erteilt. Hierbei handelt es sich um ein von Danfoss-Ventilen unterstütztes System.

Keine Schäden und niedrigere Prämien

Forderungen aus Wasserschäden kosten norwegische Versicherungsunternehmen jährlich ca. 6 Milliarden norwegische Kornen (ca. 780,7 Mio. Euro). Mit der FG-Zulassung haben Kunden die Sicherheit, dass die Qualität des Leckageschutzsystems Watersafe die hohen Anforderungen der norwegischen Versicherungsaufsichtsbehörde erfüllt. Mit der Installation eines VIWA Watersafe-Systems vermeiden Immobilieneigentümer Wasserschäden und profitieren zudem von niedrigeren Versicherungsprämien.
Eigil Holst, Vertriebsmanager bei Danfoss Norwegen, erläutert den FG-Zulassungsprozess:
"Ein Produkt muss für diese Zulassung von einem akkreditierten Prüflabor getestet werden und muss darüber hinaus über ein von einer akkreditierten EU-Zertifizierungsstelle ausgestelltes Zertifikat verfügen. Da die Ventile von Danfoss über eine Zulassung durch das norwegische Institut für Bauforschung verfügen, erfüllen sie zugleich auch die strengen Anforderungen an die in Eigenheimen eingesetzten Magnetventile."  
Im Leckageschutz Watersafe, einem 12-Volt-Sensor, kommen ein bis zwei Servo-Magnetventile EV220B zum Einsatz. Konzipiert für Erstausrüsteranwendungen mit moderaten Durchflussraten, schließt das EV220B das System, sobald eine Leckage erkannt wird. Das in steckbarer oder kabelloser Ausführung erhältliche Ventil kann direkt in eine Leitung oder in einem Bereich montiert werden (kabellose Ausführung), in dem eine Leckagegefahr besteht. Wenn eine Leckage erkannt wird, schließt das Ventil automatisch und eine rote Alarmlampe leuchtet auf. Nachdem die Leckage lokalisiert und bewertet wurde, kann das System zurückgesetzt und die Wasserversorgung wieder hergestellt werden.  
Mit bis zu 20 Prozent Einsparungen an Versicherungsprämien gehört das Leckageschutzsystem Watersafe zu den favorisierten Systemen der Kunden in Norwegen.
Einfache Auswahl - Magnetventile

Einfache Auswahl für Magnetventile

Mit der Danfoss Auswahlhifle finden Sie schnell das passende Ventil.

Die Auswahlhilfe unterstützt Sie bei der Definition von Magnetventilen für etliche Anwendungen.

Die Bedienung der Auswahlhilfe funktioniert auch auf Ihrem Mobiltelefon.