(DE) Danfoss Deutschland
News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Nis Storgaard

Veränderung im Vorstand des Danfoss Konzerns

30 September 2009
Am 1. November tritt Nis Storgaard als Vorstand und CDO in den Vorstand des Danfoss Konzerns ein. Zum gleichen Zeitpunkt wird Per Have, Geschäftsführer der Bitten und Mads Clausen Stiftung, zum neuen CFO des Konzerns ernannt. Der bisherige Vorstand und CFO, Frederik Lotz, tritt am 1. November aus dem Danfoss Vorstand aus und verlässt das Unternehmen, um eine neue Position als Finanzdirektor bei Arla Foods einzunehmen. Künftig wird der Danfoss Vorstand aus Niels B. Christiansen, Kim Fausing und Nis Storgaard bestehen.
”Wir sind im Begriff die ersten Initiativen für eine neue Strategie zu ergreifen, die die Wettbewerbsfähigkeit von Danfoss durch einen eindeutigen Fokus auf unsere Kerngeschäfte sichern sollen. Zugleich intensivieren wir unsere Bemühungen, so schnell wie möglich unsere Schulden zu reduzieren und unsere Handlungsfreiheit auszudehnen. Die Veränderung an der Konzernspitze ist ein wichtiger Schritt,” betont Vorstandsvorsitzender Niels B. Christiansen.

Bisher war Nis Storgaard (59) als Divisionspräsident für die Danfoss Heating Division verantwortlich. Bis zum Jahreswechsel behält er diese Position parallel zu der neuen Verantwortung als CDO inne. Die neue Zuständigkeit umfasst eine Reihe von Geschäftsbereichen des Danfoss Konzerns, die, mit Hinblick auf einen Verkauf, eine Umwandlung oder, um Allianzen mit externen Partnern eingehen zu können, bereits restrukturiert oder noch einer Restrukturierung unterzogen werden. Es geht um Danfoss Household Compressors, Danfoss Appliance Controls und Danfoss Water Controls. Diese Geschäftseinheiten werden im laufe des vierten Quartals von den drei Divisionen separiert, damit diese sich voll auf die Verteidigung und den Ausbau der Danfoss Marktanteile und zukunftorientierte Initiativen konzentrieren können. Ausserdem wird Nis Storgaard künftig Danfoss Global Services, die zentrale HR-Funktion, Danfoss High Pressure Systems, Danfoss Ventures mitsamt assoziierten Unternehmen, sowie die zentrale Strategie-Funktion des Unternehmens verantworten.
Per Have
Per Have (52) übernimmt die Verantwortung für die zentralen Finanz- und Wirtschaftsfunktionen des Konzerns. Er wird direkt an den Vorstandsvorsitzenden Niels B. Christiansen berichten. Parallel zur Position des CFO im Danfoss Konzern wird Per Have weiterhin die Geschäftsführung der Bitten und Mads Clausen Stiftung wahrnehmen.

Frederik Lotz, seit drei Jahren CFO und Mitglied des Vorstands, ist einem Angebot von Arla Foods gefolgt, um dort neuer Finanzdirektor zu werden, weshalb er den Danfoss Konzern verlässt.


Weitere Informationen erhalten Sie von:
Vorstandsvorsitzender und CEO Niels B. Christiansen, Telefon: +45 74 88 75 50

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.