News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

An den TripleLynx-Wechselrichter können Sie beliebig viele Module anschließen.

01 September 2010
Der TripleLynx gehört zu den vielseitigsten Wechselrichtern auf dem Markt. Dank seines reichhaltigen Funktionsumfangs unterstützt er eine Vielzahl unterschiedlicher Systemarchitekturen.

1000 VDC und ein MPP-Spannungsbereich von 250 - 800 VDC

Eine der Qualitäten, die der TripleLynx mit den Zentralwechselrichtern gemeinsam hat, ist die Fähigkeit, eine Spannung bis zu 1000 VDCzu bewältigen. Mit dieser Eigenschaft können bis zu 60 % mehr Module in einen Strang eingebunden werden als bei herkömmlichen Strangwechselrichtern. Das reduziert die erforderlichen Kabelführungen und verkürzt die Einrichtungszeit. Zudem ist der Wechselrichter für einen großen MPP-Spannungsbereich ausgelegt. Damit können auch Stränge mit unterschiedlichen Spannungsbereichen, Modellen oder Technologien aufgebaut werden – ohne Abstriche bei der Wirtschaftlichkeit.

Ein MPP-Tracker pro Eingang, Steuerung einzeln oder parallel

Einer der Hauptvorteile von Strangwechselrichtern lässt sich mit dem TripleLynx-Wechselrichter besonders effektiv nutzen.

Alle TripleLynx-Wechselrichter sind als Multi-Tracker ausgelegt (TLX 10k mit 2 MPPTs, TLX 12.5 und 15 mit 3 MPPTs). Dadurch können Systeme mit verschiedenen Winkeln, Ausrichtungen und/oder unterschiedlicher Anzahl von Modulen pro Strang mit nur einem Wechselrichter aufgebaut werden. Die Möglichkeit, Eingänge parallel am TripleLynx zu kombinieren, stellt die herkömmliche Systemkonfiguration auf den Kopf. Bisher muss eine abgegrenzte Fläche (z. B. ein Dach) mit PV-Elementen bedeckt werden. Dabei ist die Modulanzahl festgelegt, und oft stellt sich heraus, dass weitere Wechselrichter erforderlich sind. Durch den breiten Spannungsbereich und die Möglichkeit, Eingänge zu kombinieren, kann der TripleLynx eine beliebige Anzahl von Modulen (innerhalb seines Spannungsbereichs) bewältigen – für noch höhere Wirtschaftlichkeit. Beispiel: vier Stränge mit je 8 A verfügbar (insgesamt 15 kW). Die Kombination zweier Stränge an einem Input würde die höchstzulässige Spannung des Wechselrichters übersteigen (da 16 A > 12 A). Werden dagegen drei Stränge und zwei Eingänge zusammengefasst, ergibt sich eine optimale Nutzung des Wechselrichters (3 × 8 A = 2 × 12 A). Der restliche Eingang wird mit den restlichen Modulen auf dem Dach belegt und separat an den Wechselrichter angeschlossen. Mit dieser Vielseitigkeit eignet sich TripleLynx für Systeme unterschiedlichster Auslegung und Größe.

Wirkungsgrad von 98 %

Ein typisches Merkmal von transformatorlosen Wechselrichtern ist ihr hoher Wirkungsgrad. Mit 98 % Wirkungsgrad (Europäischer Wirkungsgrad 97 %) gehört der TripleLynx zu den besten Wechselrichtern der Hochleistungsklasse.

3-phasig (3 × 400 VAC)

Ein anderes Merkmal des TripleLynx, das man sonst nur von Zentralwechselrichtern kennt, ist der 3-phasige Ausgang. Der Wechselrichter liefert immer einen Dreiphasen-Output, auch wenn ein Strang ausfällt. Damit erfüllt er die Anforderungen der Netzbetreiber. Durch den Dreiphasen-Ausgang werden auch weniger Kabel pro kW benötigt. Zudem ist keine zusätzliche Phasenüberwachung erforderlich.

Ganzheitliches Konzept für Flexibilität

Der breite Spannungsbereich und die vielfältigen Betriebsarten sind nicht die einzigen Eigenschaften, die den TripleLynx so vielseitig machen. Alle Wechselrichter verfügen über 16 verschiedene, vor Ort auswählbare Landeseinstellungen. Im Display lassen sich 8 Sprachen unabhängig von der Landeseinstellung wählen.

Der TripleLynx-Wechselrichter wiegt nur 35 kg und ist damit leicht zu handhaben. Zudem werden TripleLynx-Wechselrichter in Paletten zu 12 Stück geliefert, das entspricht 180 kW pro Palette.

Fazit: Der TripleLynx ist ein überaus vielseitiger und flexibler Wechselrichter, dessen Einsatzgebiet sich vom häuslichen Bereich bis hin zu Kraftwerken erstreckt.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.