News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Magnetventile und Schütze sorgen für saubere Kleidung

Saubere Kleidung in Argentinien – dafür sorgen Magnetventile und Schütze von Danfoss

25 Februar 2010
Im Jahre 2007 suchte Marva, der führende Hersteller von Wäschereiausrüstung in Argentinien, einen neuen Lieferanten für Schütze und Magnetventile. Dabei legte Marva besonderen Wert auf folgende Auswahlkriterien: ein globales Netzwerk des neuen Lieferanten, eine schnelle Auftragsbearbeitung und ein guter Ruf auf Grund seiner hochwertigen Produkte. Dank langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung von Produkten für den Wäschereiausrüstungs-markt in Nordeuropa brachte Danfoss die richtigen Referenzen für den Auftrag mit.

Aggressive Medien und hohe Temperaturen? Kein Problem für Danfoss!

In La Plata, südlich von Buenos Aires, fertigt Marva Industriewaschmaschinen für sein eigenes Netz von markengeschützten Wäschereien in Argentinien und Lateinamerika. Im Frühjahr 2008 traf sich der Verkaufsleiter von Danfoss S.A., Jose Montagano, mit dem Betriebsleiter von Marva, Omar Mattera. Omar Mattera war sehr interessiert an den Ventilen und Getriebemotoren von Danfoss, insbesondere am Schütz DP 25.  

Der DP 25 startet und stoppt den Motor sowie die elektrischen Wasser- und Luftheizgeräte in Waschmaschinen. Das Treffen war der Beginn einer erfolgreichen Partnerschaft. Bislang lieferte Danfoss über 1.700 Stück DP 25 mit Hilfskontakten an Marva.  

In dampfbeheizten Maschinen, die etwa 5 Prozent des Produktionsvolumens von Marva ausmachen, steuern die Magnetventile EV225B von Danfoss den im Reinigungsverfahren genutzten Dampf. Der langlebige Ventilkörper des EV225B aus entzinkungsfreiem Messing und der Ventilsitz aus Edelstahl wurden speziell für Dampfanwendungen entwickelt und schützen die Ventile zuverlässig vor Korrosion. Dank der PTFE-Membran ist selbst verunreinigter Dampf kein Problem für das EV225B.
EV225B Magnetventil für Dampf
Aktuell arbeitet Marva an der Entwicklung einer Maschine mit Drehzahlregelung, wofür ein Danfoss VLT® Micro Drive Frequenzumrichter verwendet wird. Für den weiteren Ausbau dieser Partnerschaft hofft Danfoss, eine Anzahl von Produkten aus zwei verschiedenen Portfolios speziell in den Maschinen von Marva gemeinsam einsetzen zu können.  

Weitere Informationen zu den Vorteilen von Danfoss für Ihr Unternehmen erhalten Sie bei einer Danfoss Niederlassung in Ihrer Nähe.                




José Montagano
Sales Supervisor Industrial Automation ARSC
Produktprogramm Industrieautomatik

Produktkatalog Industrieautomatik

Gehen Sie unseren Produktkatalog durch und informieren Sie sich über das umfassende Produktprogramm der Danfoss Industrieautomatik. 


 
Weitere Informationen über unsere Industrieprodukte  und Applikationen erhalten Sie auf: