(DE) Danfoss Deutschland
News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Klimakonferenz in Kopenhagen: Danfoss ist dabei

29 Juli 2009
Danfoss Hauptsponsor der Konferenz im Dezember 2009

Danfoss ist mitten drin, wenn sich die Welt im Dezember dieses Jahres mit dem Klima befasst und nach Kopenhagen blickt.
Wenn sich diesen Dezember Regierungschefs, Klimaexperten und Fachorganisationen auf der UN-Klimakonferenz COP15 in Kopenhagen versammeln, treffen sie auf Danfoss. Rund 15 000 Besucher werden in der dänischen Hauptstadt erwartet, die diskutieren, zuhören und Einigkeit über eine neue Vereinbarung erzielen sollen, die Länder zur CO2-Reduktion ver­pflichtet.  

Danfoss wird dort Technologien präsentieren und Informationen bereitstellen, die helfen, den globalen Klimaproblemen entgegenzutreten. Während der Konferenz kann eine Publikumsmesse mit dem Titel „Bright Green“ besucht werden. Das Ganze findet im Zentrum Kopenhagens statt. Als Organisator zeichnet Dansk Industri (dänischer Industrieverband) verantwortlich. Hauptsponsor ist Danfoss. 

Im Verlauf dieses Jahres sind so genannte „Energietouren“ möglich, ein spezielles Angebot, sich dänische Firmen und Projekte anzuschauen, die mit Energieeffizienz befasst sind. Die Touren werden von den dänischen Botschaften rund um den Globus organisiert. Bis jetzt kam ein serbisches Fernsehteam nach Nordborg und im Juli folgt eine Journalistengruppe aus China.   Projektleiter Torben Fich kann einen Überblick über die Aktivitäten vermitteln, an denen Danfoss beteiligt ist: „Das ist ein Heimspiel und wir möchten das Schaufenster nutzen, das uns dieser Gipfel mit seinen Veranstaltungen bietet. Wir können anhand von Beispielen unsere klimafreundlichen Lösungen präsentieren. Unsere Produkte helfen, Energie und CO2 einzusparen. Wenn die Augen in Sachen Umwelt schon auf Dänemark ruhen, sollten wir die Chance ergreifen.“
 
Und noch eine andere Möglichkeit eröffnet sich:
 
http://energy-map.dk. Dabei handelt es sich um eine dänische Website, die Energie- und Klimatechnologien präsentiert, von denen jede auf ihre Art zum Kampf gegen den Klimawandel beiträgt. Ziel ist es, Kontakte zwischen dänischen und ausländischen Einrichtungen/Unternehmen herzustellen, die am selben Strang ziehen. Danfoss hat einige Beispiele seiner Energiespar-Lösungen auf die Seite geladen.

Der Konzern ist auch der Hauptsponsor eines Klimakonsortiums, einer öffentlich-privaten Partnerschaft, die sich darum bemüht, während der Konferenz das Wissen dänischer Unternehmen und deren Kompetenzen auf den Sektoren Energie und Klima zu vermehren.

Daten zur Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen: 

-  Die UN-Klimakonferenz COP15 findet vom 7. bis 18. Dezember in Kopenhagens Bella Center statt. Ziel ist eine globale Klimavereinbarung für die Zeit nach 2012, wenn die
Kyoto-Verträge auslaufen. Das Kürzel „COP“ steht für „Conference of the Parties”. 

-  Das dänische Außenministerium erwartet bis zu 15 000 Konfeenzteilnehmer – rund 4000 Delegierte, 5 000 Teilnehmer von regierungsunabhängigen Organisationen (NGO), 2500 Journalisten sowie zahlreiche Minister und Beamte aus 192 Staaten. Zusätzlich dürften sich die NGO rund um Kopenhagen mit weiteren Kernthemen befassen.
 
Die Ausstellung Bright Green ist am 12. und 13. Dezember 2009 für das Publikum geöffnet.
http://www.brightgreen.dk/
 
Die Konferenz Nordic Climate Solutions findet am 8. und 9. September 2009 statt und befasst sich mit Energie, Transport und Klimaveränderung. Teilnehmer sind die drei skandinavischen Regierungschefs und Führungskräfte aus der Industrie und dem öffentlichen Sektor. Sie diskutieren über energieeffiziente Produkte, die kurz vor ihrer Markteinführung stehen.
http://www.copenhagenclimatesolutions.com/
 
Zusammen mit zwei anderen dänischen Firmen ist Danfoss der Hauptsponsor des Climate Consortium.
 
http://en.cop15.dk/

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.