Ausbau einer kompetenten Partnerschaft
Bei der Herstellung maßgeschneiderter Hydraulikaggregate kommt es vor allem darauf an, die Kundenanforderungen genau zu verstehen, denn die Kunden benötigen ein Aggregat, das genau auf ihren Installationsbereich und ihre Prozesse abgestimmt ist. Das Produkt muss über zusätzliche Überwachungs-, Heiz- oder Kühlelemente verfügen und sich zudem durch eine ansprechende Gestaltung und eine hohe Bedienungsfreundlichkeit auszeichnen. Unabdingbar ist auch die Zuverlässigkeit der Anlage, sodass der Auswahl der richtigen Bauteile entscheidende Bedeutung zukommt. Für CYMAX bot sich Danfoss daher als Lieferant von Fühlern und Regelventilen selbstverständlich an.
Welche Danfoss Produkte kommen also in den maßgeschneiderten Hydraulikanlagen von CYMAX zum Einsatz? Eine ganze Menge. Das Kühlsystem der Aggregate wird durch das AVTA Thermostatventil mit Temperaturfühler geregelt. Die Abschaltung des Kühlsystems nach Beendigung des Betriebs erfolgt über das Magnetventil EV220B. Zudem sind zwei Druckmessumformer des Typs MBS 3050 verbaut: einer regelt einen Frequenzumrichter zur Steuerung einer Hydraulikpumpe; der andere übernimmt die Systemüberwachung.
CYMAX war mit der exzellenten Leistung der Sensoren und Regelventile sehr zufrieden und hat sein Danfoss Portfolio vor kurzem um den Wärmetauscher B3-052 erweitert. Dieser führt nun die Wärme aus der Hydraulikanlage ab.
Mit ihrer Beständigkeit, hohen Qualität und Zuverlässigkeit bieten die Produkte von Danfoss einen echten Mehrwert, da sie effizient arbeiten und durch eine lange Lebensdauer bestechen. Dank des globalen Danfoss Vertriebsnetzes sind wir unabhängig vom Standort Ihres Unternehmens immer in der Nähe.
Sind Sie an einer starken Partnerschaft interessiert? Wenden Sie sich an eine Danfoss Niederlassung oder einen Danfoss Partner in Ihrer Nähe.
Kurt Kälin, Account Manager