Hohe Leistung rund um die Uhr
In sterilen Bereichen ist Reinheit der Luft höchstes Gebot. Intensivstationen, Operationssäle und Zahnarztpraxen benötigen alle saubere Druckluft für die Betätigung von Ventilatoren und chirurgischen Instrumenten – und sie dient auch als Trägergas in der Anästhesie.
Mehr als 300 Druckluftverdichter- und Adsorptionstrockneranlagen von Daltech sind rund um die Uhr in großen Krankenhäusern in ganz Brasilien im Einsatz. Als das Unternehmen einen zuverlässigen, landesweit operierenden Lieferanten suchte, entschied es sich für Danfoss.
Magnetventile von Danfoss steuern in den Adsorptionstrocknern von Daltech die einströmende Luft, die den Trocknungsvorgang startet und die den Druckluftbehälter entlüftet, bevor der Kompressor startet. Der Druckschalter RT121 steuert das Vakuum in der Vakuumpumpe und hilft, sie ein- und auszuschalten. Dabei ist Zuverlässigkeit oberstes Gebot – wenn ein Magnetventil oder eine Druckpumpe ausfällt, wird das gesamte System abgeschaltet. Doch der Einbau von Magnetventilen und Druckschaltern von Danfoss gewährleistet Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Leistung. Und ein Netz von Vertretungen in ganz Brasilien macht Danfoss zum idealen Partner.
Weitere Informationen über die Vorteile einer Partnerschaft mit Danfoss erhalten Sie bei einer Danfoss Niederlassung in Ihrer Nähe.
Márcio Fernando Sato
Sales Engineer – IA Brasilien