News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Die Schütze von Danfoss – ein bevorzugtes Bauteil in der Schweißindustrie

Die Schütze von Danfoss – nach wie vor ein bevorzugtes Bauteil in der Schweißindustrie

27 August 2009
Wenn Sie sich das Innere einer Schweißmaschine mit Schweißtransformator oder Schweißinverter einmal genauer ansehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie dabei auf Schütze von Danfoss stoßen. Die Schütze sind für das Schalten hoher Stromlasten ausgelegt und sorgen für einen reibungslosen und sicheren Betrieb der Schweißgeräte. Die Schütze von Danfoss genießen branchenweit den besten Ruf und erfreuen sich nun auch bei einem führenden polnischen Hersteller von Schweißgeräten großer Beliebtheit.

Partnerschaft auf der Grundlage von Qualität und Vertrauen

Es gibt zwar verschiedene Elektroschweißverfahren, in allen muss jedoch die Hauptstromquelle ein- und ausgeschaltet werden. Und genau hier kommen Schütze ins Spiel. Die CI-Schütze von Danfoss ermöglichen störungsfreie Schaltvorgänge und bieten einen maximalen Schutz der Elektroschweißausrüstung. Die CI-Schütze sind in zahlreichen Größen (ab CI6 aufwärts) erhältlich und bestechen durch solide Konstruktion und hohe Zuverlässigkeit. Und da die Schütze von Danfoss dafür bekannt sind, die Leistungsanforderungen führender Hersteller von Schweißgeräten zu erfüllen, sind sie häufig die erste Wahl.  

Die Schütze der CI-Serie zeichnen sich zudem durch eine kompakte Bauweise mit Schraub- oder DIN-Schienenbefestigung und einem Leistungsbereich von 2,2 bis 90 kW aus.  

Die Qualität der Produkte von Danfoss wird durch erstklassigen Kundenservice ergänzt. Als der polnische Schweißgerätehersteller Lincoln Electric Bester ein spezielles Gleichstromschütz für seine Regler benötigte, erarbeitete ein Danfoss Team in enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmen eine Lösung. Das entwickelte Schütz konnte in den Testläufen überzeugen und trug so zur Festigung einer Partnerschaft bei, die auf Qualität, Zuverlässigkeit und Vertrauen fußt.
In Schweißmaschinen kommen nicht nur Schütze, sondern auch weitere Bauteile von Danfoss zum Einsatz
Doch in Schweißmaschinen kommen nicht nur Schütze, sondern auch noch weitere Bauteile von Danfoss zum Einsatz. Zahlreiche Schweißmaschinen arbeiten beispielsweise mit einem neutralen Gas. Die entsprechende Regelungsfunktion übernehmen häufig kleine Magnetventile von Danfoss.  

Wenn Sie also das nächste Mal Ihre Schweißausrüstung überprüfen, achten Sie darauf, dass Teile von Danfoss verbaut sind.  

Weitere Informationen zu unserem umfangreichen Portfolio für elektronische Motorsteuerungen erhalten Sie bei einer Danfoss-Niederlassung in Ihrer Nähe.  




Pawel Zmyslowski, Sales Manager Poland
Schütze und Motorschutzschalter

Schütze und Motorschutzschalter

Unsere Schütze und Leistungsschalter werden zum Starten von Elektromotoren, Kompressoren und Pumpen in industriellen Anlagen eingesetzt.

Die Schütze können in vielfältigen Ausführungen mit verschiedenen Eigenschaften und Leistungsdaten geliefert werden.
Schütze sind - im Gegensatz zu Leistungsschaltern - nicht dafür geeignet, einen Kurzschlussstrom zu unterbrechen.