Als erste Fertigungsstätte Budweisers im Südwesten Chinas ist das Werk in Ziyang in der Provinz Sichuan von strategischer Bedeutung für die Unternehmensgruppe. Damit die Eröffnung des Werks wie geplant erfolgen und auch die anstehende Budweiser-Weltkonferenz an dem neuen Standort stattfinden kann, darf die Bauphase für den gesamten Gärungsbereich samt Kühlung nicht länger als vier Monate dauern.
Bei diesem Vorhaben hat sich die von Danfoss entwickelte Lösung der ICF-Ventilstationen als äußerst effizient erwiesen. Im Vergleich zu herkömmlichen Ventilen erfordert diese Lösung nur wenige Schweißnähte. Dass die Schweißarbeiten ohne vorherige Demontage der Module erfolgen können, verkürzt den Montagevorgang wesentlich. Aufgrund der Dickschichtpassivierung (Thick Layer Passivation (TLP)) sind die ICF-Ventilstationen besonders für den Bereich geeignet, in dem sich die Biertankanlagen befinden, da hier aufgrund konstanter Frostbildung Luftfeuchtigkeit und -temperatur erheblich schwanken.
Neben der ICF-Ventilstationen im Gärungsbereich wurden auch zahlreiche andere Danfoss-Kältekomponenten für die Desoxidation, die Hopfenlagerung und die Regelung der Eiswasserzufuhr verwendet. Die ausgefeilte Technik von Danfoss und die daraus folgende Betriebsstabilität helfen Budweiser, in erheblichem Maß Kosten zu senken
Weltweit wurden bereits über 15.000 Ventilstationen installiert. Diese beanspruchen nicht nur wenig Platz, sondern verringern auch den Wartungsaufwand und steigern dadurch die Wirtschaftlichkeit des Gesamtbetriebs. Mit einem maximalen Betriebsdruck von bis zu 52 bar und einer Umgebungstemperatur von –60/+120° C eignen sich die ICF-Ventilstationen für das natürliche Kältemittel CO2 und andere moderne Hochdruckkältemittel.
ICF-Ventilstationen generieren echte Werte, indem sie Zeit und Kosten einsparen. Das bedeutet bares Geld. ICF-Ventilstationen sind die Lösung für alle Industriekälteanlagen.
Dazu Anning Zhang, der Regional Sales Manager in China:„Die ICF-Ventilstationen von Danfoss sind im Vergleich zu herkömmlichen Ventilkonzepten äußerst platzsparend, und genau aus diesem Grund hat sich Budweiser in seinem chinesischen Werk in Ziyang dafür entschieden.“