Am 16. August 2008 feierte Danfoss Silicon Power sein zehnjähriges Bestehen und seine großen Erfolge der letzten Jahre, die sich in einer überdurchschnittlichen Expansion widerspiegeln.
Im August 1998 wurde Danfoss Silicon Power in Nortorf gegründet. Im Mai 2000 zog das Unternehmen in die leer stehende Kompressorenfabrik von Danfoss nach Schleswig um. Heute denkt man über einen Erweiterungsbau auf dem 40 000 Quadratmeter großen Areal nach.
Ursprünglich war Danfoss Silicon Power gegründet worden, um Frequenzumrichter mit Komponenten zu versorgen. Längst arbeitet man jedoch auch für andere Kunden und Märkte, wie für die Automobilindustrie und im Bereich der erneuerbaren Energie. Um den Bedarf an den meist kundenspezifischen Modulen decken zu können, stellt das Unternehmen durchschnittlich zwei neue Mitarbeiter pro Monat ein.
Familientag
Das zehnjährige Jubiläum, und nicht zuletzt den fünfundsiebzigsten Geburtstag von Danfoss, beging man in Schleswig mit einem Familientag. Fotografen hielten die Besucher in über 1 000 Bildern fest. Geschäftsführer Claus A. Petersen eröffnete die Veranstaltung mit einem Rückblick auf die vergangenen 10 Jahre und wagte gleichzeitig eine Ausblick in die Zukunft des Standorts Schleswig, die man mit den Worten "übeproportionale Expansion" zusammenfassen könnte. Rund 400 Besucher lauschten seinen Ausführungen.
Einen Einblick in Fertigung und Arbeitsplätze konnten sich Interessierte bei einem Rundgang verschaffen. Doch lud ein sonniger Sommer-Nachmittag auch zum Aufenthalt im Freien ein. Auf einer Spielwiese tobten sich die Kinder unter anderem beim Dosenwerfen aus, wenn sie nicht gerade als Detektive zahlreiche Straftaten auf dem Werksgelände aufzuklären hatten, darunter das Verschwinden der dänischen Kronjuwelen.
Inzwischen konnten sich deren Eltern dem Gespräch bei Kaffee und Kuchen, Hot Dog oder Crepes widmen und später nahtlos mit Gegrilltem fortfahren. Auch für Bewegung war gesorgt, denn getanzt wurde bis tief in die Nacht. Zufrieden zog Produktionsleiter Willibald Gabler das Resumee: Das Organisationsteam unserer Mitarbeiter hat wirklich ein gelungenes, fröhliches Fest vorbereitet", und fügte hinzu, man freue sich schon auf das nächste Jubiläum.