News
> Business & Finanzen
> Produkte
> Globales Nachrichtenmagazin
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
AVTA Thermostatventil

Einfache und präzise Temperaturregelung mit dem Thermostatventil AVTA von Danfoss

23 Juni 2009
Als Danfoss vor 50 Jahren das Thermostatventil AVTA auf den Markt brachte, konnte sich noch niemand etwas unter einem Mikrochip vorstellen. Inzwischen spielt das AVTA in der Produktion von Mikrochips jedoch eine entscheidende Rolle. Mit diesem Bauteil halten beispielsweise die 200 Vakuumpumpen in einer typischen Chipfabrik die korrekte Temperatur aufrecht. Dank der Vielseitigkeit und Robustheit des Ventils eignet es sich hervorragend für eine einfache und präzise Temperaturregelung.

„Fit-and-Forget“-Ventil für höchste Zuverlässigkeit

Eine konstante Prozesstemperatur spielt nicht nur in der Chipherstellung, sondern auch in anderen Industriezweigen eine wichtige Rolle. Häufig können schon geringe Temperaturschwankungen die Produktqualität und damit den Gewinn beeinträchtigen.  

Am einfachsten erzielen Sie eine konstante Prozesstemperatur durch die Installation eines AVTA Thermostatventils (oder der größeren Ausführung WVTS) von Danfoss. Da das AVTA nicht elektrisch betätigt wird, arbeitet das Kühlsystem bei einem Ausfall der Stromversorgung zuverlässig weiter. Das AVTA bewegt den Ventilkegel anhand kleiner Temperaturänderungen und ändert so proportional den Kühlmitteldurchfluss.

Das AVTA bietet folgende zusätzliche Vorteile:

  • Das Ventil ist schmutzunempfindlich und besticht durch eine höhere Zuverlässigkeit und geringere Wartungskosten.
  • Das Ventil arbeitet unabhängig vom Wasserdruck und liefert so über den gesamten Druckbereich eine konstante Leistung.
  • Der Kühlwasserverbrauch wird reduziert.
  • Der Betrieb ist ab einem Differenzdruck von 0 bar möglich.
  • Die Temperatur wird präzise auf den Sollwert geregelt.
  • Die Ventilinstallation ist im Vergleich zu anderen Regelventilen wesentlich einfacher. 
 
Verwendung des AVTA Thermostatventils in Druckmaschinen
Rund 50 Jahre nach seiner Markteinführung erfreut sich das selbstregelnde Ventil in Hydraulikanlagen, Verdichtern, Vakuumpumpen, Trockenreinigungsmaschinen, Destilliergeräten, Druckmaschinen, Spritzgussmaschinen, Walzen, ölgekühlten Anlagen und Hightech-Anwendungen wie beispielsweise der Chipherstellung weiterhin einer sehr großen Beliebtheit.  

Mit den verschiedenen Anwendungen hat sich auch das AVTA Ventil im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Das Ventil ist jetzt in entzinkungsfreiem Messing und säurefestem Edelstahl und Titan erhältlich und kann so auch für aggressive Medien eingesetzt werden. Weitere Informationen zu den Thermostatventilen und weiteren Produkten von Danfoss erhalten Sie bei Ihrer Danfoss Niederlassung vor Ort. Dank der globalen Präsenz von Danfoss finden Sie immer einen Händler in Ihrer Nähe.      






Wang Jianjun, Application Manager, China  
Industrieautomatik - Produkte

Produktkatalog Industrieautomatik

Gehen Sie unseren Produktkatalog durch und informieren Sie sich über das umfassende Produktprogramm der Danfoss Industrieautomatik.