Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
> InterSolar 2012
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Insel Bornholm: Intelligente Stromnetze sind die Zukunft

28 September 2011
Danfoss übernimmt die Leitung
Das Danfoss-Team wird ein Konsortium von PV-Systementwicklern und Energieexperten bei der Entwicklung von intelligenten Stromnetzen auf der Insel Bornholm (Dänemark) leiten. Diese sollen bis zu neun Prozent des Energiebedarfs der Insel abdecken. Primäres Ziel des Bornholm-Projekts ist es, die Funktionalität eines intelligenten Stromnetzes aus Photovoltaik-Perspektive zu erforschen und zu testen.
Revolutionäre Energieproduktion und Energiemanagement
„Intelligente Stromnetze werden das Produzieren und Steuern von Elektrizität revolutionieren. Dies wird durch eine gleichmäßigere Verteilung des Bedarfs sowie der Integration von kleinen dezentralen Stromerzeugern in das Netzwerk erreicht. Die TLX Pro+ Wechselrichter von Danfoss unterstützen dies erfolgreich, u.a. durch die Bereitstellung von Blindleistung und den erprobten „Ride Through“ Eigenschaften, erklärte Dr. Søren Bækhøj Kjær, F&E-Berater bei Danfoss.  

Die Zukunft für vorhandene Netzwerke
Die gesamte dänische Insel Bornholm soll ein Testgebiet für die Integration einer hohen Anzahl von PV-Anlagen in vorhandende Netzwerke oder Stromnetze werden. „Unser Ziel ist es, ein klares Verständnis der Auswirkungen zu erlangen, ohne das ein Netzausbau notwendig wird“, fuhr Dr. Kjær fort. Die gesteckten Ziele können erreicht werden, wenn unterschiedliche Steuerungsarten der Netzspannung untersucht, die Funktionalitäten intelligenter Stromnetze angewandt und andere, in die PV-Anlage integrierten Zusatzdienste eingeführt werden. Hierunter fallen unter anderem Frequenzstabilität und untersynchrone Resonanzschwingungen.  

Zum Entwicklungsteam des Bornholm-Projekts gehören:
  • Danfoss Solar Inverters A/S
  • Das Institut für Elektrotechnik an der Technischen Universität von Dänemark
  • EnergiMidt A/S
  • Østkraft Net A/S 


Die Erkenntnisse, die aus dem Bornholm-Projekt gewonnen werden, sollen als Fahrplan für eine hohe Durchdringung von PV-Anlagen in vorhandene Netzwerke dienen.  

Um weitere Informationen zum Bornholm Projekt zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website www.pvnet.dk.  

Das Projekt wird von Energinet.dk unterstützt.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.

Newsletter - Abonnement
Sie können unseren kostenlosen Newsletter natürlich jederzeit wieder abbestellen.