Solarenergie
> Solarenergie
> Produkte
> Referenzen
> Service
> Training
> News
> News Archiv
> Händlersuche
> Downloads
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx und PV module

10% Kostenreduzierung bei Anwendung von 1000 V String-Wechselrichtern in PV-Kraftwerken

25 Mai 2009
Das Konzept "String-Wechselrichter für PV-Kraftwerke" von Danfoss wurde am Markt als eine attraktive Lösung zur Systemkostensenkung begrüßt. Es ist ein modulares Konzept, dass auf einer quadratischen 125x125m Anlage basiert.

Kostenreduktion

Durch den Einsatz von 1000 V String-Wechselrichtern können Installationskosten im Vergleich zu Zentralwechselrichterlösungen um 10% gesenkt werden. Dies wird möglich, da eine Anzahl von Teilen die bei Zentralwechselrichterlösungen verwendet werden, wie Generatoranschlussboxen, Wechselrichter-unterverteilungen, Sicherungen und Sicherungsüberwachungen nicht benötigt werden. Weiterhin kann beim Einsatz von String-Wechselrichtern auf externe DC Schalter und zusätzliche Stringüberwachung verzichtet werden. 1000 V Wechselrichter reduzieren auch die Anzahl der benötigten Strings und führen damit zu einer Reduzierung der DC-Leitungsverluste. Sales Manager Aksel Jepsen: "Unsere Kunden schätzen das Kostenreduzierungspotenzial bei PV-Kraftwerken durch den Einsatz von 1000 V String-Wechselrichtern. Gleichzeitig wird die Einfachheit und der modulare Aufbau des Konzeptes sehr geschätzt."

Höhere Ausbeute und Betriebszeit – und geringere Servicekosten
Abgesehen von einer Senkung der Installationskosten führt die 1000 V Eingangsspannung zu reduzierten Leitungsverlusten auf sowie AC als auch DC Seite. Weiterhin tragen individuelle MPP Tracker für jeden der drei Wechselrichterstrings dazu bei Verluste durch Verschattung, Schnee, Temperaturunterschiede und Mismatching zu verringern und den Ertrag zu erhöhen. String-Wechselrichter haben den Vorteil, ein auf dem Markt bekanntes Standardprodukt zu sein. Jeder Elektroinstallateur kann einen Wechselrichteraustausch vornehmen. Wartungsverträge, wie bei Zentralwechselrichtern üblich, werden nicht benötigt.

Modularität
Der modulare und standardisierte Aufbau des Konzeptes ermöglicht den Einsatz in allen größeren Anlagen. Große MW Anlagen können nach Bedarf stufenweise gebaut werden.

Weitere Informationen
Das Concept Paper "String-Wechselrichter für PV-Kraftwerke" beschreibt das Konzept im Detail. Sie können es hier herunterladen:

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.

Newsletter - Abonnement
Sie können unseren kostenlosen Newsletter natürlich jederzeit wieder abbestellen.