Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
PSH Danfoss

Herzstück der Wärmepumpe - PSH Scrollverdichter mit integrierten Zusatzfunktionen

12 Dezember 2011
Der PSH Wärmepumpen-Scrollverdichter bietet alles das, was man sich bisher nur wünschen konnte. Waren bisherige Wärmepumpen-Scrollverdichter nur für einen sehr kleinen Anwendungsbereich ausgelegt, so bietet der PSH bezüglich der Anwendung vollste Flexibilität. Die minimale Verflüssigungstemperatur kann bei definierten Bedingungen bis zu -5°C abgesenkt werden. Gleichzeitig machen die Anwen dungsgrenzen bei der Verdampfungstemperatur mit -30°C bis +15°C für einen Wärmepumpen-Verdichter praktisch jede Anwendung möglich.
Bei der Entwicklung des PSH wurde außerdem der Energieeffizienz und dem Geräuschpegel ein besonders großer Stellenwert eingeräumt. Somit benötigt der PSH hinsichtlich Flexibilität, Stromverbrauch und Geräuschentwicklung keinen Vergleich zu scheuen. Zusätzlich ist dieser Verdichter mit vielfältigen Zusatzfunktionen ausgestattet. Er bietet einen integrierten Schutz vor falscher Drehrichtung, diverse Schutzmechanismen vor Überstrom und Phasenverlust, ein Sensorenpaket zur Überwachung der Verdichterbetriebszustände, eine integrierte Regelung zur Flüssigkeitseinspritzung und die Möglichkeit einer BUS Kommunikation.

Der Verdichter der Reihe „Performer® PSH“ deckt einen Heizleistungsbereich von 38 kW bis 77 kW bei -7 ˚C Verdampfungstemperatur (Verflüssigungstemperatur: 50 ˚C) ab, ist einbaufertig und in der 3-phasigen Ausführung in 4 Leistungsgrößen erhältlich:
  • PSH038 –38 kW
  • PSH051 –51 kW
  • PSH064 –64 kW
  • PSH077 –77 kW

Ungeahnte Möglichkeiten
Beim Vergleich einer Wärmepumpe mit einem Gas- oder Ölheizkessel ist besonders auf der Stromrechnung für die Heizung und Warmwassererzeugung ein gewaltiger Unterschied zu erkennen. Bei einer Anwendung in einem Hotel mit 50 Zimmern lassen sich die Betriebskosten mit einer Wärme pumpenanlage im Vergleich zu Kessellösungen um 50 % reduzieren.

Aufgrund des begrenzten Betriebstemperaturbereichs war der Einsatz von Wärmepumpen in Gewerbeanwendungen bisher nur eingeschränkt möglich. Die Wärmepumpen konnten bei der Modernisierung von Heizanlagen mit alten Heizkörpersystemen mit keiner ausreichend hohen Verflüssigungstemperatur betrieben werden.

In den Verdichtern der Reihe „Performer® PSH“ kommt Flüssigkeitseinspritzung zum Tragen, die für einen erweiterten Anwendungsbereich sorgt. Das heißt, eine Verdampfungs temperatur von -20 °C bei gleichzeitiger Verflüssigungs temperatur von 65 °C ist ohne Weiteres machbar. Alles, was dazu benötigt wird, ist ein zusätzlicher Abzweig der Flüssigkeitsleitung am Verdichter.

PSH Danfoss
Zuverlässiger denn je
Der Performer® PSH verfügt über eine integrierte elektrische Platine, die die Flüssigkeitseinspritzung regelt und für die Sicherheit des Verdichters sorgt. Die Einspritzung gewährleistet den breiteren Einsatz bereich und die Überwachungsfunktionen bieten zusätzliche Betriebssicherheit für den Verdichter und die gesamte Wärmepumpenanlage. Durch das Monitoring und Datenkommunikationsoptionen lassen sich etwaige Gewährleistungskosten für die Anlage senken, da einerseits die Zuverlässigkeit des Systems erhöht wird und andererseits die Ausfallzeiten reduziert werden.

Optimierte Laufruhe
Der Performer® PSH erfüllt die Anforderungen Ihrer Kunden in vollem Umfang. Dabei werden alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Geräuschpegels erfüllt. Der Verdichter besitzt durchschnittlich einen um 3 dB(A) geringeren Geräuschpegel als vergleichbare Produkte. Der Verdichter ist bereits im Auslieferungszustand mit einer patentierten Kurbelwannenheizung und einer Komplettiso lierung ausgestattet.

PSH - Ihre Verdichter-Komplettlösung für maximale Zuverlässigkeit und Performance.


Die Verdichter der Reihe „Performer® PSH“ wurden für Seriengerätehersteller von Wärmepumpen und Klimaanlagen konzipiert.
Heatpump Performer Scroll Compressor

Bringen Sie Ihr Wärmepumpengeschäft mit HHP nach vorne

Performer® Wärmepumpen Scrollverdichter

Durch den erweiterten Anwendungebereich bei hoher Effizienz sparen Kunden auch unter extremen Bedingungen Energie. Dieser neue Scrollverdichter ist auch bei -25°C Verdampfungstemperatur noch effizient.