Kältetechnik
> Kältetechnik
> Produkte & Anwendungen im Fokus
> News
> Cooling Matters
> Produkte
> Kältemittel & Energieeffizienz
> Literatur
> Software
> Lernen & Verstehen
> Geschäftsbereiche der Kältetechnik
> Über uns
> Kontakt Kältetechnik
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss CO2 Produkte

Knowhow in CO2 - Informieren Sie sich bei Danfoss

19 Oktober 2009
In den vergangenen Jahren konnte die Technologie im Bereich der CO2-Kältetechnik, insbesondere bei kommerzieller und industrieller Nutzung, entscheidend vorangetrieben werden. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet Danfoss gemeinsam mit seinen Partnern an Lösungen, bei denen CO2 als Kältemittel genutzt wird. Bereits heute kann Danfoss zahlreiche Produkte für unterschiedliche CO2-Technologien anbieten; weitere Lösungen befinden sich zudem in der Phase von Feldversuchen. Natürliche Kältemittel stellen bereits heute eine effiziente Alternative zu klassischen Kältemitteln dar. Zur Gruppe der natürlichen Kältemittel gehört Ammoniak, Kohlenwasserstoffe und CO2.
Auf den ersten Blick erscheint es merkwürdig, dass CO2 zur Bekämpfung der globalen Erwärmung eingesetzt wird. Tatsächlich ist dieses hinsichtlich des Treibhauspotentials tausendfach weniger schädlich als F-Gase und auch ein Nebenprodukt vieler Industriezweige. CO2 ist im Überfluss verfügbar und daher sehr günstig in der Anschaffung. Wie die konkreten Anwendungsfälle unserer Kunden belegen, befindet sich die CO2-Kältetechnik bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase. Die Vorteile dieser Technologie werden deutlich, sobald man CO2-Emissionswerte und Energieeinsparungen mit herkömmlichen Technologien vergleicht.Insgesamt belaufen sich die allein von Kälteanlagen ausgestoßenen F-Gas-Emissionen auf einem CO2-Äquivalent von mehr als 1.000 Millionen Tonnen – die Emissionen mobiler und stationärer Klimaanlagen nicht inbegriffen. Die Gesamtmenge aller F-Gas-Emissionen tragen zu 1 % zur globalen Erwärmung bei.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über R744 Technologie: Unsere spezieller Bereich bietet Ihnen eine Vielfalt an Informationen rund um das Kältemittel CO2
Clearly Cooler - Refrigeration Compressor Solutions

clever kühlen - globale Kältelösungen

Jedem Kältefachmann ist es bewusst, dass verschiedene Anwendungen unterschiedliche Herangehensweisen erfordern. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen immer die richtigen Komponenten für die entsprechenden Anwendungen.