Kundenanforderungen im Fokus
Nach Abschluss anspruchsvoller Labor- und Praxistestprogramme baut nun eine Anzahl global aufgestellter, bedeutender OEMs aus dem Sektor der Luft- und Wasserdruckverstärkerpumpen den MBS 1900 in ihre Produktpalette ein. Um die Erfolgsgeschichte weiterzuentwickeln und den Kundenanforderungen gerecht zu werden, wurde im Juli eine neue Version mit Festkabel vorgestellt.
Der Erfolg des MBS 1900 basiert auf der bewährten piezo-resistiven Sensortechnik. Die modernen Produktions- und Wärmekompensationsverfahren ermöglichen einen sehr kostengünstigen Herstellungsprozess, ohne dabei an Produktqualität einzubüßen.
Kürzlich durchgeführte Benchmark-Vergleichstests mit ähnlichen Produkten haben ergeben, dass sich der MBS 1900 hinsichtlich seiner Genauigkeit und seiner robusten EMV-Leistung auf technischem Gebiet in einer sehr starken Position befindet. Und da die Schlüsselkomponenten der Messumformer bereits seit vielen Jahren in anderen Danfoss Produkten zur Anwendung kommen, wird hohe Qualität gewährleistet.
Danfoss bietet seinen Kunden und Zielbranchen noch viele weitere Vorteile wie weltweite Präsenz und eine umfassende Produktpalette, u. a. mit Temperaturfühlern und Thermostaten, Magnetventilen und Motorsteuerungen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Danfoss Händler in Ihrer Nähe.
Rob Allaker, Market and Application Manager