Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Druckmessumformer MBS 1900

Danfoss bezieht seine Kunden in die Entwicklung der neuen Druckmessumformer-Baureihe MBS 1900 ein

14 Juli 2009
In die neueste Produktreihe MBS 1900 von Danfoss sind unmittelbar kundenspezifische Anforderungen eingeflossen. Ein attraktives Produktportfolio lässt sich nur dann schaffen, wenn Unzulänglichkeiten von Produkten erkannt werden, wenn bestehende Produkte verbessert und wenn neue Produktreihen entwickelt werden. Wer in dem heutigen wettbewerbsintensiven Marktumfeld weltweit als Geschäftspartner großer OEM Kunden auftreten möchte, braucht genau ein solches Portfolio.

Die Geschichte der Druckmessumformer-Baureihe MBS 1900

Unlängst hat Danfoss verstärkt Anstrengungen zur Förderung der Geschäftsentwicklung im Bereich Druckluftanwendungen und Pumpensteuerungen für Booster-Pumpen unternommen. Dabei wurde ein Nischenmarkt für eine neue Baureihe von Druckmessumformern entdeckt. Die Baureihe MBS 1900 ist speziell für die anspruchsvollen technischen und wirtschaftlichen Anforderungen großer OEM Kunden in diesen strategisch wichtigen Geschäftsfeldern ausgelegt. Die neuen Produkte erfüllen inzwischen sämtliche Anforderungen in Bezug auf  Konstruktion, Funktionstüchtigkeit und Produktion und befinden sich derzeit bei verschiedenen großen OEM Kunden in aller Welt auf dem Prüfstand.  

Wo liegen nun die Vorteile der Druckmessumformer-Serie MBS 1900? Zum einen sind die Produkte entsprechend den anspruchsvollen Leistungskriterien zweier wichtiger Schlüsselanwendungen – Luft und Wasser – ausgelegt. Da die Ausführung auf bewährter Technologie basiert, ist zudem eine hohe Zuverlässigkeit gegeben. Wesentliche Bauteile kommen schon seit vielen Jahren in anderen Produktserien zum Einsatz, wodurch die typischen Risiken im Zusammenhang mit einer Produkteinführung erheblich reduziert werden. Und schließlich sorgt der wirklich wettbewerbsfähige Preis dafür, dass an diesen Produkten niemand vorbeikommt.
Das Portfolio von Danfoss umfasst noch weitere Produkte, die für Kunden mit Druckluft- und Wasseranwendungen von großem Interesse sind, wie Temperaturfühler, Magnetventile, Wärmetauscher und Schalter. Dank dieses weitgespannten Produktportfolios können wir unsere Kunden bei der Rationalisierung ihres Lieferantenstamms gut unterstützen.  

Die Geschichte des MBS 1900 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie es sich im Endeffekt auszahlt, Kunden zuzuhören und diese Informationen in zielgerichtete Produkte umzusetzen. Weitere Produktentwicklungs-Programme sind bereits weit fortgeschritten. Damit stellen wir sicher, dass unsere Kunden auch weiterhin die bestmögliche Technik zu einem bestmöglichen Preis von uns erhalten.  





Rob Allaker, Market and Application Manager, Sensor
Industrieautomatik - Produkte

Produktkatalog Industrieautomatik

Gehen Sie unseren Produktkatalog durch und informieren Sie sich über das umfassende Produktprogramm der Danfoss Industrieautomatik.