Industrieautomatik
> Produkte
> Industriezweige
> Dokumentation
> News
> News Archiv
> Service & Support
> Umweltpolitik
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Biomasseventil

BVTS Thermostatventil – die ideale Wahl für alternative Brennstoffe

31 August 2009
Danfoss hat im Dezember 2008 das Thermostatventil BVTS für Biomassekessel auf dem europäischen Markt eingeführt. Es gibt zwei Haupteinsatzbereiche für das BVTS. Zum einen schützt das Ventil Kessel vor Überhitzung, indem ein Erhitzen des Wassers auf den Siedepunkt vermieden wird. Wenn die Wassertemperatur zu stark ansteigt, öffnet das Ventil und lässt kaltes Wasser durch das Wärmetauschersystem hindurch, sodass die Temperatur schnell und effizient abgesenkt wird. Zum anderen dient das Ventil als Rückbrandschutz. Das BVTS überwacht die Temperatur im Brennstoffzufuhrsystem. Bei einem Temperaturanstieg über 95 °C gibt das Ventil eine zur Brandlöschung ausreichende Wassermenge ab.

Neue Märkte, neue Anwendungen

Mitteleuropa ist zur Deckung seines Heizbedarfs hauptsächlich auf fossile Brennstoffe angewiesen. Doch auf Grund steigender Preise und einer unsicheren Öl- und Kohleversorgung suchen immer mehr Menschen nach gangbaren Alternativen. Biomassekessel erfreuen sich vor diesem Hintergrund einer großen Beliebtheit. Das BVTS wird auch in Holzöfen mit Wassermantel eingesetzt – und das mit großem Erfolg.  

Bei Originalgeräteherstellern aus Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Slowenien, Kroatien und Serbien hat das Thermostatventil BVTS von Danfoss bereits großen Anklang gefunden. Auf Grund der Instabilität der Märkte für fossile Brennstoffe werden zunehmend alternative Heizverfahren wie beispielsweise Biomassekessel und Holzöfen mit Wassermantel eingesetzt. In wasserführenden Systemen wird durch die Verbrennungswärme das Wasser zwischen zwei den Ofen umgebenden Mantelschichten erwärmt. Das Warmwasser wird dann Heizkörpern zugeführt, die an das zentrale Heizungssystem angeschlossen sind.
Biomasseventile werden in Biomassekesseln verwendet
Als einfache und relativ kostengünstige Heizungsalternative stellen Biomassekessel und Holzöfen in dieser Region bereits ihr enormes Potenzial unter Beweis. Biomassebrennstoffe sind CO2-neutral, und da die Holzbrennstoffvorräte vor Ort im Überfluss vorhanden sind, stellt eine konstante Versorgung kein Problem dar. Dies sind gute Nachrichten für die Nutzer von Biomassekesseln und Holzöfen und hervorragende Nachrichten für die Umwelt.  

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Danfoss Niederlassung vor Ort.  




Paweł Zmysłowski, Sales Manager Polen
Bio-mass valve

Thermostatventile für Biomassekessel

Aufgrund steigender Energiepreise und eines wachsenden Bewusstseins für Umweltaspekte entwickelt sich Biomasse immer mehr zum Kraftstoff der Zukunft.

Das BVTS-Thermostatventil von Danfoss zeichnet sich durch einen zuverlässigen, sicheren und wartungsfreien Betrieb aus. Biomassekessel sind die ideale Wahl für umweltfreundliches Heizen von beispielsweise Wohnhäusern sowie Industrie- und Geschäftsgebäuden.