VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECplus Concept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss auf der drinktec 2009: Energieeffizienz in der Anlage

01 September 2009
Dezentrale Drehzahlregelung – Neuheiten und bewährte Lösung
In wenigen Wochen eröffnet wieder die drinktec 2009 ihre Pforten. Die Leitmesse für Getränke- und Liquid Food-Technologie, zu der die Veranstalter zwischen 14. und 19. September in München rund 70.000 Besucher erwarten, ist weltweit die größte Technologieschau der Branche. Daneben stellt sie auch ein bedeutendes Forum für Wissenschaft und Forschung sowie Networking dar. Experten aus aller Welt diskutieren über die Zukunft der Getränkeindustrie. Auch Danfoss präsentiert in Halle A4, Stand 103, neue und bewährte Produkte, um Anlagen energieeffizient und damit kosteneffektiv zu gestalten.  Dabei sind die Produkte so konzipiert, dass sie dem Anwender freie Wahl der Motorentechnologie lassen und er somit flexibel bei der Auswahl der Motorenhersteller bleibt. Und der Komplettantrieb, bestehend aus EHEDG zertifiziertem Danfoss Bauer HygienicDriveTM und VLT® AutomationDrive,  erfüllt dazu die höchsten Hygieneanforderungen in der Anlage.

Dezentrale Technik

Im Bereich der dezentralen Anlagentechnik bring Danfoss VLT Antriebstechnik zwei Neuerungen. So stellt das Unternehmen den Nachfolger des erfolgreichen VLT® FCD 300 vor, der dann auch in der Lage ist, Permanentmagnetmotore anzusteuern. Damit erlaubt er auch die Umsetzung energiesparender Anlagenkonzepte auf Basis dieser Motorentechnologie in der Getränkeindustrie.
 
Die VLT® AutomationDrive in der Schutzart IP 66, die ebenfalls aufgrund der hohen Schutzklasse optimal für die Installation direkt  in der Anlage geeignet sind, kommen jetzt bei kleineren Leistungen mit wesentlich kompakteren Abmessungen. Damit reduziert sich der Platzbedarf in der Anlage und ermöglicht kleinere Maschinen und Anlagenteile. Die übrigen Ausstattungsmerkmale, wie integrierte Netzdrosseln und EMV-Filter bleiben aber unverändert erhalten.

Mehr Energieeffizienz in der Anlage: Energiefresser eliminieren

Neben den Produktvorstellungen steht vor allem auch die Auslegung von Anlagen auf bestmögliche Energieeffizienz im Mittelpunkt der Messeauftritts von Danfoss VLT Antriebstechnik. Vor allem die Sekundärprozesse wie Drucklufterzeugung, Wärme- und Kälteprozesse stellen immer noch in vielen Fällen ein erhebliches Einsparpotenzial für Energie dar. Danfoss bietet dafür – zum Teil in Zusammenarbeit mit den Spezialisten von Danfoss Solutions – eine Beratung und Analyse bestehender Anlagen in der Getränkeindustrie an. Dabei helfen die mehr als 40 Jahre Erfahrung mit Anwendungen aus dem Bereich der Nahrungs- und Getränkeindustrie.
 
Besuchen Sie uns: Danfoss VLT Antriebstechnik – Halle A4, Stand 103