VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECplus Concept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Energiesparen, aber richtig und nicht um jeden Preis

26 Mai 2009
Neue Broschüre gibt neutrale Hilfestellung bei Systemauswahl
Eines der zentralen Thema der diesjährigen Hannovermesse Industrie, die vom 20. bis 24. April stattfand, war das Thema Energieeffizienz und der sparsame Umgang mit den Energieträgern. Einer der Schlüsselfaktoren für eine Energie sparende Produktion und ebensolche Prozesse liegt in der elektrischen Antriebstechnik. Dabei geht es in erster Linie um die optimale Abstimmung von entsprechenden Komponenten bei Motoren und Frequenzumrichtern sowie einer optimalen Anpassung der Prozesse. Danfoss, als einer der führenden Hersteller bei der elektronischen Drehzahlregelung, hat speziell zu diesem Thema eine neue, herstellerneutrale Broschüre unter dem Titel „Clever sparen in der Automation“ herausgebracht. Ziel dieser Broschüre ist eine Hilfestellung für Endkunden ebenso wie für Maschinen- und Anlagenbauer gezielt nach sinnvollen Sparmaßnahmen zu forschen. Denn hier gilt das Motto: „Energiesparen ja – aber nicht um jeden Preis“.

Ungefähr 50 % aller Antriebsaufgaben bieten sinnvolles Sparpotenzial

Die elektrische Antriebstechnik ist derzeit die effektivste Lösung, den Energieverbrauch schnell und deutlich zu senken. Eine Drehzahlregelung von elektrischen Motoren können beispielsweise Kühlschrankkompressoren, Klimaanlagen und viele industriell genutzte Antriebe energetisch optimiert betreiben. So geht der ZVEI allein in der Industrie von einen Einsparpotential von 15% des Stromverbrauchs bei elektromotorisch angetriebenen Systemen aus. Aber Vorsicht - gleichgültig, welche Maßnahmen Anwender ergreifen, sie müssen sie immer vor der Umsetzung auf ihren Nutzen hin untersuchen. 

In vielen Anwendungen bringt der Einsatz von Frequenzumrichtern eine Energieeinsparung, bei einigen lohnt sein Einsatz aber nicht oder kann sogar kontraproduktiv sein. Schätzungen gehen davon aus, dass bei ca. 50% aller elektrischen Antriebe eine Drehzahlregelung wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Clever sparen
 
Potenziale zur Energieeinsparung gibt es in fast allen Bereichen. Ob es sich dabei um Gebäudetechnik, Förderanlagen oder chemische Prozesse handelt, die Schwierigkeit liegt in der Identifizierung der Potenziale und in der (wirtschaftlich) optimalen Umsetzung. Besonderes Augenmerk muss der Anwender/Betreiber bei der Ergreifung von Maßnahmen auf ihren Nutzen legen.   Neben der Art der Anwendung hängt die Höhe der Einsparungen von versteckten Kosten ab, die der eingesetzte Umrichter verursacht. So rechnet sich beispielsweise der Mehrpreis für ein Gerät mit einem besseren Wirkungsgrad oft bereits nach kurzer Zeit.
 
Neue Broschüre ab sofort erhältlich

Interessierte Endanwender sowie Maschinen- und Anlagenbauer können die Broschüre ab sofort bei Danfoss VLT Antriebstechnik in Offenbach bestellen. Sie gibt Hilfestellung bei der Analyse von Anwendungen und zeigt typische Probleme auf, bei denen eine Energiesparlösung wohlmöglich nicht zum gewünschten Erfolg – sprich: zu den monetären Erfolgen – führt. Ein genaues Hinsehen und ein bisschen Hintergrundwissen zu eingesetzten Techniken bewahren den Anwender vor Fehlinvestitionen.