Brau Beviale 2011: Erweiterung des VLT® FlexConcepts und mehr Sicherheit
02 November 2011
Nach wie vor ist eine der wichtigsten Zielsetzungen der elektrischen Antriebstechnik, moderne Anlagen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie so energieeffizient und sparsam wie möglich zu gestalten. Dafür führte Danfoss das VLT® FlexConcept ein, das neben EHEDGzertifizierten Komponenten auch höchste Energieeffizienz der verwendeten Technologie bietet. Durch optimale Anpassung der Motoren und Frequenzumrichter reduziert es die Varianten in Transporteuren deutlich. Daneben präsentiert Danfoss VLT Antriebstechnik auf der Brau Beviale 2011, die vom 9. bis 11. November in Nürnberg stattfindet, auf seinem Messestand in Halle 7, Stand 7-414 sein neues Sicherheitsmodul MCB 140 für den Einsatz in VLT® AutomationDrive Umrichtern. Es ist der erste Baustein für Danfoss skalierbare Sicherheitslösung, die Sicherheitsfunktionen in den Antrieb verlagert. Dabei bleibt der Grad der Verlagerung vom Anwender bestimmt und die Handhabung der Frequenzumrichter bei Inbetriebnahme, Betrieb und Austausch bleibt weitgehend unverändert.