News
> Produits
> Nouvelles générales
> Salons et Evénementiels
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Le fabricant de stations de lavage croate illumine son portefeuille de nouvelles idées

15 juin 2010
Les constructeurs OEM croates ont été fortement touchés par la crise financière qui a balayé le globe. En réponse à cela, plusieurs petits constructeurs ont commencé à réfléchir à de nouvelles façons de diversifier leurs produits afin de regagner et de créer des parts de marché. Danfoss a récemment aidé le fabricant croate de stations de lavage, Adriateh, à repenser le contenu de son portefeuille de façon créative. L'idée a fait son chemin parmi d'autres industries.

Des idées lumineuses

La crise financière a non seulement touché l'économie mondiale et ralenti la production mais elle a également obligé de nombreuses entreprises à reconsidérer leurs portefeuilles de produits et à se pencher sur les attentes réelles de leurs clients. Ce fut le cas pour Adriateh, qui a voulu différencier ses produits de ceux de ses concurrents et développer sa part de marché.
Depuis 15 ans, Adriateh fabrique des stations de lavage fonctionnelles et déjà remarquables. Chaque station de lavage Adriateh compte entre cinq et quinze installations de lavage dotées d'environ cinq vannes chacune pour des utilisations qui vont de l'alimentation en eau à l'osmose inverse, en passant par l'alimentation en cire et en shampooing. L'objectif de l'entreprise était toutefois de rendre les stations de lavage uniques en leur conférant une fonction exclusive.
Au départ, une équipe de Danfoss a rencontré le personnel d'Adriateh pour discuter des vannes. Cela s'est terminé par une discussion animée sur la façon dont les voyants DEL pouvaient les distinguer de la concurrence. L'idée était unique : ajouter un voyant DEL rouge à la fiche de raccordement de la bobine de façon à ce que les bobines bleues deviennent rouges lorsqu'elles s'allument. Cela fonctionne de la manière suivante : la fiche de raccordement est dotée d'un voyant DEL rouge sous son capuchon transparent qui devient rouge lorsqu'elle est active. Les opérateurs voient mieux si elle fonctionne correctement pendant l'installation et les essais et cela facilite la maintenance : un rapide coup d'œil permet de savoir si elle s'allume lorsqu'on appuie sur l'interrupteur.
Adriatech a présenté sa nouvelle station de lavage équipée de bobines rouges brillantes sur un salon automobile en Allemagne. Et ce fut un véritable succès. Peu de temps après, la société a contacté Danfoss pour en savoir plus sur d'autres produits tels que les pressostats, les transmetteurs de pression et les vannes. Danfoss fournit désormais un large éventail de composants allant des transmetteurs de pression pour la régulation de la pression d'alimentation en eau aux pressostats pour la protection des pompes à eau, en passant par une gamme d'électrovannes pour l'eau déminéralisée et la protection contre le gel.
La fiche de branchement n'est plus la seule à faire la différence. La station de lavage est maintenant plus efficace grâce au débit supérieur des vannes Danfoss.


Pour plus d'informations concernant la façon dont Danfoss peut vous aider, contactez votre fournisseur Danfoss le plus proche.
Par Alen Perasic, Sales Manager

Produits d'automatisation industrielle

Catalogue de produits d'automatisation industrielle

Plongez dans notre catalogue. Vous y trouverez des informations détaillées sur nos produits industriels :