Énergie solaire
> Énergie solaire
> La sociéte
> Références terrain
> Produits
> Service
> Téléchargements
> Actualités
> Archives
> Coordonnées
> Formations
> Comment acheter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

L'une des plus grandes installations photovoltaïque du monde de 80 MW, équipée avec les onduleurs strings de Danfoss

25 mai 2011
Danfoss Solar Inverters va livrer son système d’onduleurs strings TLX Pro à l’immense centrale photovoltaïque qui sera située sur l’ancienne base aérienne de l’OTAN  à Eggebek, 20 km au sud de Flensburg en Allemagne et réalisée par le développeur de projets allemand Möhring Energie. Avec une capacité de plus de 80 MW elle sera parmi les plus importantes du monde.

La solution d’onduleurs strings de Danfoss permet d'augmenter significativement la production d'énergie de cette centrale par rapport aux traditionnels onduleurs centraux, car elle permet l’installation de plus de panneaux solaires et en même temps d’exploiter leur production au maximum.
«Notre solution d’onduleurs strings pour les grandes centrales photovoltaïques est reconnue sur le marché et de nombreux projets sont aujourd'hui réalisés avec notre concept. Cependant, jusqu'à présent la préférence était pour les onduleurs centraux avec des grandes puissances pour les projets à grande échelle. Avec la taille de ce projet, il est évident que notre concept modulaire n’a plus de limite de taille » explique Gert Taul Pedersen, directeur général des ventes et du marketing.

PDG et propriétaire de Möhring Energie GmbH, Sascha Möhring, explique la raison du choix du système des onduleurs strings de Danfoss : "Nous sommes en mesure d'atteindre un rendement énergétique beaucoup plus élevé avec les onduleurs Danfoss sur l’installation de l'aérodrome par rapport aux onduleurs centraux. Outre, la technologie Danfoss avec trois MPP Trackers il est possible d'optimiser le rendement encore davantage par rapport aux autres solutions d’onduleur string, parce que les pertes d'ombrage sont réduites au minimum. "

Un autre avantage de ce système d’onduleur string se trouve dans le fait que la mise en place de l’installation peut avoir lieu dans plusieurs parties de la centrale en même temps pour finalement regrouper les onduleurs au centre de celle-ci. Cela rend le processus d'installation beaucoup plus rapide et diminue donc considérablement ces coûts.  

La fonctionnalité Maître des onduleurs TLX Pro de Danfoss permet également une installation plus efficace. L'onduleur Maître peut gérer un grand groupe d'onduleurs : les paramètres de l’onduleur Maître sont répliqués sur tous les autres onduleurs (suiveurs) de son réseau, réduisant ainsi les coûts de mise en service.

Les onduleurs Danfoss produisent déjà de l'énergie solaire dans une autre grande centrale de 12 MW développée par Möhring Energy GmbH. L'usine est située dans Busenwurth en Allemagne du Nord.
Choix des langues

Nouvelles & Evénements

La communication est une valeur fondamentale chez Danfoss : nous souhaitons informer nos clients le plus souvent possible et le mieux possible sur les nouveautés produits que nous mettons à leur disposition.

S'abonner aux bulletins d'information électroniques