Det nye anlæg indeholder samtidigt et varmegenvindingsanlæg og sparer dermed miljøet og klimaet for en stor belastning.
Når det gælder om at udvikle og anvende den nye CO2 baserede køleteknik er Danmark i front i kraft af en lovgivning, der forbyder at bygge nye køleanlæg, baseret på syntetiske kølemidler – også kendt som F-gasser – med fyldninger på mere end 10 kg. stedet for traditionelle kølemidler indretter butikskæden i dag sine kølesystemer til at fungere med CO2 som kølemiddel, og det sparer miljøet og klimaet for en stor belastning.
F-gasserne har siden firserne været i søgelyset på grund af deres skadelige virkning på ozonlaget. Og en international protokol har siden 1987 sikret, at de mest ozon-skadelige F-gasser er blevet udfaset. Men de F-gasser, der anvendes i dag har en anden skadelig effekt: Deres drivhuseffekt er nemlig 3-6.000 gange højere end CO2, og små udslip fra køleanlæggene er meget svære at forhindre. Løsningen er at anvende en ny teknologi, som gør det muligt at bruge CO2 i stedet for traditionelle F-gasser i supermarkedernes køleanlæg. Herved kan drivhuseffekten fra et almindeligt supermarked typisk halveres.
Ifølge Per Holm Johansen, der er International Technical Manager i Netto, er det nye lager i Årslev et klart eksempel på, at de CO2 baserede kølesystemer er fuldt ud konkurrencedygtige i forhold til andre anlæg. ”Der var ingen erfaringer med CO2 baserede anlæg af denne størrelse, som vi kunne tage udgangspunkt i. Så vi var naturligvis spændte, da vi sendte opgaven i udbud. Det stod dog hurtigt klart, at opgaven kunne løses, uden at det hverken gik ud over effektiviteten eller økonomien i anlægget”, fortæller Per Holm Johansen. Tværtimod, har det vist sig, at være særdeles rentabelt. Der fokuseres maximalt på energibesparelser i Netto. Automatisk styring af køling, varme, ventilation samt belysning har i mange år været en naturlig del af Nettos byggekoncept. Det var derfor afgørende for Per Holm Johansen, at den nye teknologi ikke bruger mere energi og samtidig er:
- Driftsikker
- Investeringsmæssig forsvarlig
Det er Vojens Køleteknik, der i tæt samarbejde med Danfoss har leveret køleanlægget til Nettos nye lagerbygning. Anlæggets kølekapacitet svarer til den samlede kølekapacitet fra 30 almindelige Netto supermarkeder. De kølede arealer udgør 9500 m2, og frostrumsarealet ca. 2000 m2 med en rumhøjde på 11,5m af det samlede areal på 21500 m2.
Jørn Petersen, direktør i Vojens Køleteknik, der har leveret hele køleinstallationen, forklarer: ”Det var lidt af en pioneropgave at bygge et CO2 baseret anlæg af denne størrelse. Alle komponenter skulle vurderes og tilpasses, men det klarede vi, takket være et tæt samarbejde med Danfoss. Anlæggene er formentligt de mest avancerede og energivenlige anlæg i hele verden, og det har allerede vist sig, at det kan lade sig gøre, at levere et køleanlæg hvor det kan betale sig for både miljøet og pengepungen.”
Kompressoranlægget til det nye byggeri er leveret af det tyske firma Fischer Kälte & Klima. Netto planlægger allerede nu at opføre et endnu større anlæg i forbindelse med sit ferskvarelager i Køge. Det er et rent køleanlæg med en ydelse på hele 1200 kW og skal stå klar 1. maj.
På europæisk plan er det ifølge Danfoss ca. 5 % af supermarkederne, der helt eller delvist har erstattet F-gasser med CO2. I resten af verden er der indtil videre kun ganske få CO2-baserede køleanlæg, men der forventes en stor vækst i nye køleanlæg med CO2 som kølemiddel.
Selv har Danfoss hidtil været involveret i opførelsen af ca. 500 CO2-baserede transkritiske køleanlæg, og er dermed absolut global markedsledende indenfor komponeter til CO2 køleanlæg oplyser Nordisk salgschef Kristian Breitenbauch fra Danfoss Food Retail. Danfoss har bl.a. leveret elektriske ventiler, tryktransmittere samt et komplet ADAP-KOOL® elektroniske styrings- og overvågningssystem.
Netto-kæden omfatter i alt 1188 butikker i Danmark, Tyskland, Storbritannien, Polen og Sverige. Alene i Danmark er der nu 406 Netto-butikker. Nettos ferskvareterminal er opført i forbindelse med Dansk Supermarkeds nye højlager for non-food varer til de øvrige varehus-kæder i koncernen. Dansk Supermarked, der har A.P. Møller-koncernen som hovedaktionær, omfatter kæderne Netto, Føtex, Bilka og A-Z med tilsammen næsten 1300 butikker.