Nyhedsoversigt
> Business & Finans
> Begivenheder & Messer
> Produkter
> Globalt nyhedsmagasin
> RSS nyheder
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

OL-byerne kan reducere CO2-udslip med op til 40 procent

1. oktober 2009
Kandidatbyerne til OL-værtskabet kan opnå kæmpe effektivitetsgevinster til gavn for miljøet og klimaet ved at sammentænke forsyning af elektricitet, varme og køling.
De fire byer, som kandiderer til OL-værtskabet i 2016 – Chicago, Tokyo, Rio de Janeiro og Madrid – har mulighed for at reducere byernes CO2-udslip med mellem 22 og 44 procent ved hjælp af fjernvarme og fjernkøling.

”Teknikken er ingen hindring – løsningerne til fjernvarme og fjernkøling er veludviklede og effektive, men det kræver planlægning, langsigtede investeringer og dermed politisk fokus og beslutningskraft. Netop i forbindelse med et OL-værtskab er der tale om store, samlede anlægsprojekter, så her er det helt oplagt at tænke fjernvarme og fjernkøling ind,” siger afdelingschef i COWI, Jens Ole Hansen.

Bæredygtighed er i forvejen et vigtigt kriterium i den Internationale Olympiske Komités bedømmelse af de fire byer, som lige nu kæmper om at komme i betragtning som OL-værter i 2016.

Optimering i stedet for nytænkning
”Der er stor interesse for alt, hvad der er grønt og klimavenligt, men der er også en tendens til, at man glemmer det store potentiale i at udnytte energien bedre og minimere spildet. Fremtidens teknologi er selvfølgelig spændende at fokusere på, men vores råd til den kommende OL-by er at fokusere på langsigtet planlægning og optimal udnyttelse af de eksisterende løsninger. Det er den sikreste vej til at gøre klimaet en tjeneste,” siger Jens Ole Hansen.

Danmark er blandt de mest energieffektive lande i verden
Danmark er blandt verdens førende lande til at sammentænke forsyningen af elektricitet og varme i byområderne. Varmeplaner har været et fast element i byplanlægningen med det resultat, at 60 procent af alle danske husstande har indlagt fjernvarme.

Den målrettede satsning på fælles kraftværker for el- og varmeproduktion har betydet, at Danmark er blandt de mest energieffektive lande i verden og har været i stand til at holde sit netto-energiforbrug i samme leje siden 1980, mens BNP er steget med næsten 80 procent i samme periode.

Fjernvarmenetværk er en central nøgle
På europæisk plan går omkring en tredjedel af al anvendt energi til spilde f.eks. på grund af manglende udnyttelse af spildvarmen fra el-produktionen.

”Erfaringen fra Danmark er, at et veludviklet fjernvarmenetværk er en central nøgle til at udnytte energien optimalt. I lande med varmere klima er der tilsvarende erfaringer med netværk til fjernkøling,” fortæller COWI's afdelingschef.

Verdensledere inden for fjernvarme og fjernkøleteknik
Fire danske verdensledere inden for fjernvarmeteknik, Grundfos, Danfoss, Logstor og COWI, er gået sammen for at udbrede budskabet om de store potentialer for at spare energi ved hjælp af fjernvarme og fjernkøling.


Kontakt og yderligere information:

COWI:
Head of Department, Energy, Jens Ole Hansen, 4597 1177, jha@cowi.dk

Danfoss:
Director, PR & Strategic Issues, Nikolaj Stig Nielsen, 2374 1071, nsn@danfoss.com

Grundfos:
Corporate PR Manager, Dan Prangsgaard, 30 33 75 02, dprangsgaard@grundfos.com

Logstor:
Kurt Weis, Vice President Corporate Communications, LOGSTOR, 9966 1008, kuw@logstor.com

Nyheder

Intern og ekstern kommunikation er nogle af de vigtigste redskaber, der medvirker til, at Danfoss når de overordnede mål og resultater samt igangsætter aktiviteter.
Kommunikation er baseret på en åben og ærlig dialog med samtlige interessenter, hvilket vil fremme deres forståelse for Danfoss koncernen.