新闻
> 财经新闻
> 产品
> 时事及展会
> 全球新闻杂志
> RSS 新闻阅览
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MBS1900 oil pump

工业自动化部门的压力变送器提高新型燃油喷射泵的节能效率

15 十一月 2011
随着全球变暖、化石燃料供应量快速下降,而全球金融危机也促使人们对节能产品的需求日益增加。 因此,丹佛斯的产品设计优先考虑节能。 2008年,丹佛斯工程师开始针对高端市场提出了一种燃油炉概念,目标在于显著减少输入油泵马达的电力。 2011年,这个新概念正式启用,未来可降低油泵系统多达 80% 的能耗。

更小、更轻和更节能

在寒温带气候下,供暖通常是最大能耗之一,也是最大支出之一。 过去,燃烧器的电机泵和通风扇都是由一台电动机控制驱动,这就意味着,油泵开始抽吸油料时间要大大早于油料点燃时间。油泵抽油的同时,燃烧室内将逐步形成最佳的通风量。 在电磁阀打开让油料流向喷嘴并点火d之前,油料被引流回油罐里,这时的泵工作都浪费了。

当今的高端燃烧器可以安装不同的电动机。 油泵通常带有一个50或90瓦特的单相电动机,可在 50% 的能效下实现全速转动,即使在减速的情况下仍能达到热负荷。 但多余的油料还是会流回到油罐里,有一部分的泵工作还是浪费了。 在丹佛斯的帮助下,现在这个问题已经得到解决。

丹佛斯为高端油燃器设计了一款集成式电机泵,可有效减少油泵的耗电量。 油泵由一种节能型永磁电机驱动,很容易控制油泵油压。 MBS 1900 压力变送器使注入油压变化量保持在 4 到 25 巴之间,电机速度保持在每分钟 400 到3000 转之间。 由于油泵速度和泄压根据实际热负荷进行调节,因此可进一步降低能耗量。

与标准的单相电动机相比,丹佛斯集成式 BFPM 泵系统的功耗减少了50% 到 80%。 而且,它的尺寸和重量只是单相电动机的一半。 燃烧过程经过优化后,重启次数减少了,锅炉的损耗也因此大大减小。

这款新型的节能电机泵于 2011年投放市场,未来它将会帮助降低取暖的费用。
MBS1900
作者:Arne H Blom, Product Specialist, 丹佛斯 Industrial Automation

丹佛斯成立75周年(1933-2008)

1933年,工程师梅茨•柯劳森在其出生地丹麦Nordborg Elsmark一间农场内,利用一层有限的空间建立了Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik。在成立首年,他售出了466件阀门。

从那时起,丹佛斯逐渐成长为一家每天生产超过25万件零部件的跨国企业。这些产品都源自梅茨•柯劳森对技术的精益求精。