新闻
> 财经新闻
> 产品
> 时事及展会
> 全球新闻杂志
> RSS 新闻阅览
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

BVTS 恒温阀 — 代用燃料的最佳选择

03 九月 2009
丹佛斯于 2008 年 12 月份向欧洲市场推出BVTS生物质锅炉恒温阀。BVTS主要有两项应用。第一,通过防止水温达到沸点,避免锅炉过热。如果水温过高,阀门便打开,让冷水流经热交换系统,从而快速有效地降低温度。第二项应用是防火回烧。BVTS 监控燃料供给系统的温度,如果温度超过 95°C,阀门将释放出足量的水来熄火。

新市场,新应用

中欧过去一直采用矿物燃料来为家庭提供暖气,但石油和煤炭价格的上扬和供应不稳定迫使人们寻找可行的替代产品 — 生物质锅炉大受欢迎。BVTS 目前也被安装到水套式木柴炉中 — 这已取得巨大的成功。

丹佛斯的BVTS 恒温阀获得波兰、捷克共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、克罗地亚和塞尔维亚的原始设备制造商的一致好评。矿物燃料市场的不稳定局面促使人们采用更加环保的替代物来提供家庭取暖,例如生物质锅炉和水套式木柴炉。在水套式系统内,燃烧时产生的热量可以使围住火炉的两个壳体之间的水变暖。然后,热水便流入到连接中央暖气系统的散热器中。

作为简单且比较廉价的家庭供暖方法,生物质锅炉和木柴炉在这一领域已经显示出巨大潜力。生物质燃料是一种碳中和方式,因为当地的木质燃料非常丰富,因此获得续稳定的供应不成问题。这对于生物质锅炉和木柴炉用户而言是一个喜讯,而对环境也是福音。

欲了解详情,请与就近的丹佛斯办事处联系。

作者:Paweł Zmysłowski,Sales Manager Poland





丹佛斯成立75周年(1933-2008)

1933年,工程师梅茨•柯劳森在其出生地丹麦Nordborg Elsmark一间农场内,利用一层有限的空间建立了Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik。在成立首年,他售出了466件阀门。

从那时起,丹佛斯逐渐成长为一家每天生产超过25万件零部件的跨国企业。这些产品都源自梅茨•柯劳森对技术的精益求精。