新闻
> 财经新闻
> 产品
> 时事及展会
> 全球新闻杂志
> RSS 新闻阅览
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯参加2011生态文明贵阳会议节能环保产品与技术展览会

29 八月 2011
 2011生态文明贵阳会议节能环保产品与技术展览会(简称“贵阳生态文明展”)于7月15日-19日在贵阳举行。作为丹麦最大的工业集团之一,丹佛斯公司携最新绿色科技和产品参加了此次展会。丹佛斯展出的TLX逆变器、新型涡旋式压缩机、Novix 供热和生活热水组合家用换热机组等产品均代表了行业最高水平,能够实现大幅节能减排,为中国的绿色事业作出贡献。  

    丹佛斯中国副总裁车巍在7月17日的论坛上发表了题为“节能也是能源”的主题演讲。他表示:“中国可持续发展的关键在于中小城市,近年来,中国城市化的发展速度惊人,而城市化带来的一个后果是大量的能源消耗。为了实现人与自然的和谐发展,中国政府在‘十二五’规划中提出到2015年实现单位国民生产总值的能源强度降低16%,碳排放强度降低17%的目标。”         
    车巍强调:“在气候变化的讨论中,人们往往将着眼于可再生能源新技术,因为新能源将在未来的低碳经济中扮演重要角色。然而,新能源不能在短期内解决气候与能源挑战,因为目前它在全部能源消耗中只占很小的比例。2010年新能源在中国的一次能源消费中的比重只占8.3%,在十二五规划中,这一数字到2015年将达到11.4%。这意味着,我们必须关注能源效率,而现有解决方案将以简单易行的方式减少全球能源消耗。”  
     
    丹佛斯认为,如果人们更广泛地利用已经被证明有效的技术,就能立即减少数以十亿吨计的二氧化碳排放。今天,丹佛斯已经掌握了多种技术解决方案,能够为世界各地的食品储藏、工业生产和建筑行业节能减排。举例来说,一个用来控制电机的小小变频器,就能将各种应用的能耗降低一半。然而,目前世界上只有8%的电机实现了电频控制。再举一个例子,如果在暖气片上安一个温控阀,每个温控阀每年可以减排100千克二氧化碳,然而仅在欧洲就有大约5亿个散热器没有安装温控阀。所以说,这方面的改进空间非常大。       

    “现有技术加上已经验证的能效解决方案,将继续成为中国构建低碳经济的基石。我们一方面要开发新的可再生能源,也就是“开源“,因为这是未来的方向。另一方面,我们更应当充分利用现有的节能减排技术,可以立竿见影地减少对环境的影响,还能加快收回投资回报的时间,也就是‘节流’。今天,丹佛斯已经掌握了多种技术解决方案,能够为世界各地的建筑、工业流程和食物存储行业节能减排。如果我们更广泛地采用这类已经证明有效的技术,就能减少数十亿吨二氧化碳排放,应对气候变化的挑战,”车巍说。   
    
    出于这一理念,丹佛斯为绿博会带来了树立行业绿色标杆的最新产品,它们可以立竿见影地帮助广大企业和城镇居民实现节能减排。TLX太阳能逆变器是丹佛斯专门为发电厂开发并生产的产品。它可以将太阳能电池板产生的直流电转换为可用交流电,与集中型逆变器相比,大大降低了成本。丹佛斯的太阳能逆变器在欧洲有近10年的应用经验,2009年开始进入中国,即将于2010年底在中国工厂投产。每年在太阳能电力系统中安装的80,000台丹佛斯逆变器,实现了每年70万吨二氧化碳的减排量。       

    丹佛斯展出的电气传动技术则是一项强化能量利用率的重要科技。目前来说,它是可迅速显著减少能量消耗的最有效的方法。制冷、空调设备以及许多工业应用中使用驱动电机系统的能量消耗都可通过速度控制系统得以优化。Novix供热和生活热水组合家用换热机组可以走进普通百姓家中,它适用于单户公寓或别墅,可以根据用户需求和天气变化自动调节供热量,有利于供热节能和提高舒适性,同时还能用区域供热的热源制取生活热水,家中不需要其它热水器就能获得即热热水,能源效率也大大提高了。静音可靠的丹佛斯的涡旋式压缩机也是一款环保明星产品。它在同类产品中具有最高效率, 借助于多年来丰富的涡旋压缩机研发技术优势,丹佛斯公司的全新设计使这款新型压缩机高效率、低噪音、运行平稳,且结构紧凑。  
     
    丹佛斯中国总裁托马斯(Thomas Koniordos)表示:“气候变化对环境、经济以及人类生活都有着深远的影响,节能的紧迫性日渐加大。中国的‘十二五’计划将把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点,这给工业界带来更多的责任,要求企业积极参与并继续开发节能技术。作为一家全球领先的丹麦公司,丹佛斯已经验证的技术和解决方案在构建丹麦和其他地区低碳经济过程中发挥着有益的作用,丹佛斯致力于为包括中国和亚洲其他国家在内的全球未来低碳经济建设做出积极的贡献。”

丹佛斯成立75周年(1933-2008)

1933年,工程师梅茨•柯劳森在其出生地丹麦Nordborg Elsmark一间农场内,利用一层有限的空间建立了Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik。在成立首年,他售出了466件阀门。

从那时起,丹佛斯逐渐成长为一家每天生产超过25万件零部件的跨国企业。这些产品都源自梅茨•柯劳森对技术的精益求精。