(CN) 丹佛斯中国
中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

插上翅膀的草原骏马-丹佛斯变频器与丰镇电厂

丰镇发电厂,一个呼彻千里草原的嘹亮名字。

它曾经是内蒙古自治区首个自行设计、施工、安装、调试的特大型火力发电厂,也曾是自治区第一家中外合作企业。该电厂坐落于乌兰察布盟南端的丰镇市,交通便捷,紧邻准格尔煤田和山西大同煤田,是内蒙古西部联结华北电网的枢纽电站,承担着向内蒙古自治区和北京供电的重要任务。在2008年北京奥运会,丰镇发电厂将作为主要发电厂之一向各大奥运会场馆提供坚定的电力支持。
 
近年来中国经济持续高速发展,对电力的需求也逐步加大。在全国尤其是煤炭资源丰富的西北地区加大投资建设电厂的力度以缓解电力缺乏,已经成为刻不容缓的当务之急。这个破土动工于1986年的发电厂,迎来了风雨霜华后的又一页瑰丽篇章。
 
2004年,由北国投资集团投资近60亿人民币的内蒙古丰镇电厂正式开工建设。作为一个坑口电厂,该电厂建成后的发电容量是2X600MW。这个项目由华北电力设计院负责设计,其专业和敬业追求着这个项目每个环节的精益求精,在重要部件变频器的选择上尤其如此。
逐鹿草原

在这个项目中,变频器的角逐者涵盖了行业内的各大国际品牌。ABB, SIEMENS, AB, SCHNEIDER, LOHER(FLENDER)等都是变频器行业中名声赫赫的厂家。相对来说,丹佛斯VLT变频器并非电力行业中的巨头,赢得项目的难度不可谓不大。

2004年初,丹佛斯传动部开始介入这个项目。首先横亘在销售人员面前的就是一道高高的技术门槛。虽然之前也在类似的项目中获得过成功,但是这个项目的难度和规模都非同一般。丹佛斯的销售团队为了能够用自己的专业和服务赢得客户的信任,也付出了非同一般的努力和心血。他们通过各种途径学习空冷发电的专业知识,研究项目的工艺特点和用户的需求,钻研如何用丹佛斯的优势满足客户的要求。

出现什么问题,就用积极努力的态度去克服它;客户提出什么需求,就用丹佛斯的优质和高效去满足它。就这样,这个团队用自己对专业知识的高度掌握获得了用户对他们的高度信任。不仅如此,双方还形成了良好的合作关系,共同研究问题,共同探讨难点,也共同享受解决问题带来的快乐和成就。
 
想客户所想,急客户所急,丹佛斯的团队特地考察了多于5家的变频器项目,对目前运行之中的各个变频器系统进行了细致的调查,并将调查结果应用于丰镇电厂的项目中,避免出现现有系统中存在的问题。

现场发热问题的解决是一个很好的例子。在变频器机房内,由于几十台变频器放置于一个控制室内运行,每台变频器能够散发出相当于2、3千瓦电炉的热量。在以往的变频器系统中,为了���除这些热量必须安装大功率的空调系统才能使控制室的温度不会���于40度,从而满足变频器正常运行的需要,但是这种设置相当浪费能源,与变频器本身作为能源节约设备的宗旨是背道而驰的。丹佛斯的团队运用创造性的方式,完满地解决了这个问题,获得了用户的好评。
 
经过一轮轮的投标、答疑、技术谈判和商务谈判,丹佛斯团队将VLT变频器的应用方案、技术特点和系统解决方案等详尽地介绍给设计方和业主,并根据空冷风机的应用特点制定了完整可靠的技术方案。
整整一年零九个月,最终,丹佛斯赢得了这个项目。

双翼齐飞

稳定高质的性能和表现优异的节能是丹佛斯VLT变频器的两个翅膀。在这两个翅膀的支持下,丹佛斯的变频器帮助丰镇电厂这匹骏马在广袤的草原上风驰电掣,乃至腾空而起,飞出草原,飞向08年奥运会的会场。
 
稳定运行是空冷变频器的首要需求。丹佛斯变频器采用VVCplus 控制,驱动效率高达98%,在输入电压降低时,能够满转矩输出,而其完美的启动特性,能够支持飞车启动。

与此同时,VLT变频器的输出软开关技术能够有效地可有效抑制du/dt,大大降低电机噪音和温升,保证电机的正常寿命,使变频器输出电缆长达300米。

所有变频器都节能,但丹佛斯变频器的节能效果是出类拔萃的。其内置的自动能量优化功能,将能量消耗降到最低,节能效果比一般变频器高出 3 - 5%。同时它还能够通过控制电机的励磁电流使电机的效率达到最高,并同时降低电机噪音。

此外,丹佛斯变频器24小时全球服务完全解决了客户的后顾之忧,让青睐的天平向丹佛斯重��的倾斜,让飞翔的骏马不再有丝毫的犹疑,呼啸着飞向成功。

一家世界一流的工业制冷厂商亲眼目睹的成效

不论您位于哪个行业,丹佛斯工业制冷都可以为您量身打造最适合您的工业解决方案。


我们凭借深厚的工业知识并通过面对面的本地服务为全球提供客户定制的创新解决方案。