中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯阀门在郑州会展中心项目中的应用

占地面积达20多万平方米的郑州会展中心使用了600多台丹佛斯生产的阀��。这些阀门看似毫不起眼,却发挥着极为重要的作用……

丹佛斯(中国)副总裁克劳斯说:“一般情况,人们享用的是整体成品,印着丹佛斯商标的部件都被装置在成型商品的内部,想看到丹佛斯的字样,就必须拆开成品,那就意味着它出了毛病,丹佛斯的产品质量上乘,老不出毛病,所以人们总见不到它。”

这个解释同样适用于安装在刚刚落成的郑州会展中心中的600多台丹佛斯阀门。这些阀门散布在会展中心的空调、给排水和消防系统中,忠实地默默履行着自己的职责,不为大多数人所知,却为所有人带来了舒适的环境和现代化的享受。
知冷知热,尽职尽责

2005年10月21日下午3时,郑州国际会展中心的展览大厅内,人头攒动,中原国际工业机械博览会正式开幕,标志着投资20亿元的郑州国际会展中心正式投入试运行。虽然门外细雨霏霏,颇有几分寒意,展览大厅内却温暖如春。此时,中央空调泵房的核心设备运转自如,盘根错节的主要干管气流通畅,所有重要阀门各司其职,供暖系统一切正常。对于空调系统,无论是设计方、施工单位还是业主都不敢掉以轻心,必须选用最值得信赖的产品来保证整个系统的最佳状态,所以他们不约而同地选择了丹佛斯的阀门。

除了空调系统,丹佛斯还包揽了给排水和消防系统中所有干管上的大口径阀门。因为一旦干管阀门出现问题,就会影响相关支管和末端的运��,导致系统瘫痪,所以只有最安全的产品才能担此重任。此外,会展中心所有的电动阀门也都由丹佛斯提供。

因为丹佛��为此项目提供的都是高价值、高质量的阀门,所以,虽然产品数量只有600多台,但是货值却比其他厂家的阀门价值总和还要高,达到了648万元人民币。

高质高效,尽善尽美

会展中心的一位工程负责人这样评价丹佛斯的产品:“我们没有发现丹佛斯阀门有任何质量问题。”确实,丹佛斯的产品可靠性在郑州会展中心这个项目中得到了充分验证。

丹佛斯是目前所有阀门生产商中第一个提出“免维护”概念的。通常,一个阀门安装并合格使用一段时间之后,还需要定期检查,以确保设备正常,但是对于经过严格检测才出厂的丹佛斯阀门,这种意义上的日常维护可以免去,同样能够确保正常。难怪丹佛斯的销售经理苗青如此打趣地说:“用了我们的阀门,还真有一个问题,就是那些维护工人都该失业了!”

丹佛斯还是第一个实现开关阀门零泄漏率的厂家。在开关正常误差范围内,国家标准是泄漏率不超过5‰,而丹佛斯却能保证泄漏率为0。不要小看这5‰的差距,那是一种质的飞跃。

除了高质高效外,丹佛斯的阀门还秉承了该公司所有产品的共同特点——环保。2005年初,丹佛斯公司在对水阀门样品进行环保测试时,将内外均由环氧树脂喷涂的样品放在清水中浸泡一段时间之后,不仅涂层强度未见任何改变,更重要的是水中的氯离子、金属离子含量等指标依然未发生变化,是名副其实的符合ISO14000标准的饮用水环保产品。
今天,无论是在郑州国际会展中心还是其他应用了丹���斯阀门的地方,都是赞不绝口。丹佛斯的品牌,成为了安全、可靠、高质、高效的象征!

一家世界一流的工业制冷厂商亲眼目睹的成效

不论您位于哪个行业,丹佛斯工业制冷都可以为您量身打造最适合您的工业解决方案。


我们凭借深厚的工业知识并通过面对面的本地服务为全球提供客户定制的创新解决方案。