中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

供热节能之路-丹佛斯全力支持供热改革

2003年9月,北国重城沈阳依然酷意未消,冬天似乎还很遥远,但对于这沈阳市塞纳家园节能住宅热计量试验组来说,冬天却是近在眼前了,因为他们即将迈出中国供热改革试验的重要一步。为了这一步的迈出,丹佛斯的工作团队与沈阳市房产局和供暖相关单位的同事一起,度过了近千个辛勤的日日夜夜。

正是丹佛斯的团队向沈阳市相关部门提出了建立供热试验示范小区的建议,而在项目确立后,丹佛斯又用自己的实力和诚意击败了众多的竞争对手,成为整个塞纳家园小区中热量表和散热器恒温阀的独家供应商。

丹佛斯没有止步于此。从水利计算到设计变更,从安装调试到正式使用,丹佛斯的团队提供了最好的服务。丹佛斯的技术专家和工作人员不仅全程参与所有了设计、安装和测试,并且在第一时间内对出现的问题进行分析和解决,为整个试验的顺利进行保驾护航,功不可没。

丹佛斯团队的努力和投入是有目共睹的。从2003年开始,在每个采暖季中,丹佛斯的工作人员一个���就进行一次对所有766个住户的热量表和恒温阀的使用情况的测试和统计。7层的楼高,没有电梯,丹佛斯的员工挨家挨户地造访,询问使用情况,调查使用问题,统计使用的热量。3年之内,丹佛斯的员工用自己的脚走过了6万多个台阶,进行了1万多次的登门访问,对所有766个住户的使用情况了如指掌。
 
正是这种工作业绩和精神,使沈阳的供热示范小区试验成为了聚光灯下的热点。沈阳市委书记、市长和相关部门的领导多次参观塞纳小区,肯定工作的同时对工作的推进做出了关键的指示。2005年,丹佛斯集团总裁雍根•克劳森特意参观了塞纳小区,对试验的进程进行了充分的肯定。

“丹佛斯是在技术、产品质量和服务质量上最值得合作的企业,”供热部门的领导如此评价丹佛斯在此项目中的表现。
 
沈阳乃至整个北方地区的供热节能之路上,塞纳小区的热计量试验已经成为一座里程碑,一个路标,一块坚实有力的奠基石。

势在必行的供热改革

在北方城市,集中供热是目前居民冬季取暖最主要的一种方式。然而近年来,关于集中供热弊端的讨论和供热改革的呼声却不绝于耳。

根据中国建筑科学研究院空调研究所工程师黄维的说法,集中供热的弊端可以概括为能耗过高、效果不佳和收费困难三点。中国的采暖能耗浪费是一个惊人的数字。在平均能耗比同类气候条件发达国家高出了1至3倍的情况下,我国的室内保证温度只有16℃(发达国家22℃),很多的热量白白地消耗,加热了地球。目前实行的按房间面积统一收费的计量方式也显示出很多弊端。
 
正因为如此,近年来被业内广泛提倡的��计量供热模式,在2005年12月底由建设部、发改委等部门联合下发的《关于进一步推进城镇供热体制改革的意见》中首次得到权威确认。而沈阳塞纳家园中进行的供暖试验也成为政府和媒体争相关注一个项目,因为它的成功能够为供热体制改革提供最直接也最有说服力的佐证。

事实胜于雄辩

所谓热计量供热模式,其核心就是按需供热,按热计费,真正将供热市场化,在提高室内热舒适度的同时,实现节能降耗。而温控与热计量技术是集中供热改革的技术保障。
 
温控技术是指室内温度恒温调节控制,这一措施既可以平衡温度解决失调,又可以利用自由热省钱,还可以根据需要调节温度。
 
热计量技术是指安装热量计量设备,科学合理地计量每户采暖能耗,按热计费。这一措施既可以公平合理计算采暖费用,又可以鼓励住户自主节能,大幅度地节省能量。
 
在沈阳塞纳家园小区中,在12万平方米776户中全部安装了丹佛斯热量表和散热器恒温阀。经过从2003到2005年2.5个采暖季的试验,试验组于2006年5月25日出具了试验报告,其中总结道:“分户供暖系统可通过设置热量表和温控阀使热源供热能力满足用户需求,用户根据需要进行调节供热,达到提高供暖质量、节约供热能源(通过参与实验的用户平均能耗节约率为35%)、合理计量、合理���费的效果。这是我国目前的经济水平和供暖现状需要大力推广的供暖方式。”

这就是说,热计量的两部法(固定费用加可变费用)对于热力公司和用户都是合理适用的。对于热力公司来说,按表收费不会对公司的收入有较大的冲击。对于用户来说,居住的舒适性提高了,而费用并无太大的变化,用户能够更好地体会到热能商品化后带来的服务优势。这种热计量方法在欧洲是较普遍的供热收费方式,
 
更重要的是,热计量收费的施行能够提高用户的节能意识,调动主观节能的自觉性,使用户作为一个消费者享受到明明白白消费的权利,同时也履行按规定缴费的义务,从而保证城市的供热事业健康发展。
 
试验显示,节能效果相当显著。参于实验的用户平均能耗28W/Mh,以目前沈阳居民建筑采暖面积9600万平方米计算,每年采暖用煤350万吨,如计量收费将节省的能耗为120万吨煤炭。如按386元每吨煤的价格计算,每年节约为4.632亿人民币。热计量收费和房间自动控温将会带来巨大的社会经济效益,同时城市的环境污染将很大程度地降低,环保指数也将大大地提高。

同时试验报告提出,“通过计量收费体会到参与实验的丹佛斯公司的热计量表和散热器恒温阀能较好的运行,保证了实验的准确性和稳定性。在以后的计量收费实验中可提供技术保证。”
 
这种说法与建设部等八部委2005年底发布的文件意见不谋而合。“各地区要加强城镇建筑节能标准的实施力度,稳步推行按用热量计量收费制度,新住宅和公共建筑必须安装楼前热计量表和散热器恒温控制阀,新建住宅同时还要具备分户热计量条件。”

塞纳家园,这个沈阳的供热改革��范项目是非常成功的。丹佛斯也在这个项目中再次证明了自己的热量表和恒温阀技术成熟,运行可靠,能够为北方的供暖改革提供极大的支持。

丹佛斯有充分的理由如此自信。50多年前,正是丹佛斯创始人梅兹•柯劳森发明了散热恒温阀,今天在欧洲几乎所有酒店的��间里,都能看到丹佛斯的恒温阀。如今中国面临着几乎与30年前的丹麦同出一辙的能源危机。已经打过一次胜仗的丹佛斯,能够帮助中国来打赢这场能源的战役。

一家世界一流的工业制冷厂商亲眼目睹的成效

不论您位于哪个行业,丹佛斯工业制冷都可以为您量身打造最适合您的工业解决方案。


我们凭借深厚的工业知识并通过面对面的本地服务为全球提供客户定制的创新解决方案。